Other Parts Discussed in Thread: MPY634
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:MPY634您好,
我有一个单通道模拟信号,可以产生多个1kHz或2kHz信号10Vp-p
我正在寻找一种解决方案来产生第二个信号,其频率是模拟信号的一半或两倍。
例如,从1kHz模拟正弦信号生成2kHz模拟正弦信号。
我找到的所有用于频分频器或倍频器的IC都用于数字信号/时钟,而不是模拟信号?
是否有一个IC来实现这一目标? 是否有一个电路可用于此类功能?
提前非常感谢。
巴西
AMR