This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟信号频率乘法/除法

Guru**** 2554480 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100980/analog-signal-frequency-multiplication-division

主题中讨论的其他部件:MPY634

您好,  

我有一个单通道模拟信号,可以产生多个1kHz或2kHz信号10Vp-p

我正在寻找一种解决方案来产生第二个信号,其频率是模拟信号的一半或两倍。

例如,从1kHz模拟正弦信号生成2kHz模拟正弦信号。

我找到的所有用于频分频器或倍频器的IC都用于数字信号/时钟,而不是模拟信号?

是否有一个IC来实现这一目标? 是否有一个电路可用于此类功能?

提前非常感谢。

巴西

AMR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amr:

    真正的模拟乘法器(如MPY634 )可轻松连接为频率倍增器。 参见MPY634数据表中的图10:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mpy634.pdf

    此外,MPY634还可配置为模拟分频器,如数据表(图4)所示。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的伟大创意!