This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE150:JFE150 LN前置放大器饱和度

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: JFE150, LMH6624, OPA202, TINA-TI, OPA354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1100134/jfe150-jfe150-ln-preamplifier-saturation

部件号:JFE150
主题中讨论的其他部件: LMH6624, OPA202, TINA-TI, OPA354

大家好,

我正在使用JFE150晶体管来开发低噪声跨导前置放大器。 此电路的输入是 由并行LC电路制成的天线。 我想测量LC的电压。

我从数据表和应用手册中的JFE150电路中获得灵感,但由于我的要求略有不同,我更改了一些组件的值

  • 我的频率范围是数百kHz,因此我将OPA202更改为具有更大GBW的LMH6624
  • 我使用单个3.3V电源,将RD从4K更改为470,否则RD将限制电流以进行漏电
  • 我将CS更改为47uF
  • 我更改了反馈网络的值以提高截止频率
  • 我将两个LMH6624并联,以将SNR提高到3dB
  • 我在输出中添加了LC滤波器

我们有以下示意图:

使用TINA-TI时,工作频率中的增益大约为55-60 dB,这非常好(在仿真中)

但是,理论和婴儿车总是以奇怪的方式一起跳舞,隐藏着一些惊喜,这使我们的工作有时非常有趣,所以我在我的身体板上有一种不同的行为。

接通电源时,输出缓慢增加(约2-3秒),并保持2.55 电压。 电压为:

  • 输出电压= 2.55V
  • 漏电时的电压为3.3V
  • VFB = 2.55V,与Vout类似
  • 偏压= 1.3V

我试了一个LMH6624电路,然后是开环电路,没有变化。 在示波器测量中,行为保持如下所述:

0V (GND)位于粉红色线。 首先是0.7V的跳转,然后是锯齿信号(中间部分),然后是0.7V的信号跳转,并保持在2.55V。

  • 这种情况是否来自夹紧刀杆? 我已连接VCH和VCL
  • 我是否应该使用双电源(+/-)而不是单电源?
  • 是否有我没看到的东西?

任何建议,欢迎提供帮助。

非常感谢
Jeremie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremie:

    您是否可以共享TSC文件?

    现在不深入了解您的电路,您是否考虑过JFET具有巨大的制造公差? 考虑栅极源切断电压和IDSS。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,感谢您的回复,我没有考虑过闸极电源切断电压和IDSS,我会来看一下

    我的TSC文件:e2e.ti.com/.../Analogue_5F00_signal_5F00_processing_5F00_chain_5F00_LNA_5F00_parallel_5F00_JFET_5F00_LMH6624.TSC

    此致,
    Jeremie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremie,

    我在这条线路上撰写了一份应用报告,以帮助指导对话。 可在以下位置找到应用报告:

    https://www.ti.com/lit/an/slpa018/slpa018.pdf?ts=1652213404751

    下面是我的申请报告中的屏幕截图。  

    我有几个问题需要解决电路问题。 第一个问题是,未来增长需要比测试版网络足够大。 在我的设计中,我必须在放大器周围使用一个1Mohm反馈电阻,它构成电路的互阻抗部分,如下所示。  

    如上所示,使用部件L1和C2 I断开回路,绘制A电路,1/beta和闭环增益ACL与频率的对比,如下所示:

    我们希望闭环增益遵循10k和10欧姆电阻产生的1/beta曲线。 闭环增益为10k/10+1 =1001或约60dB。  

    为了获得这一结果,A电路需要使用1Mohm反馈电阻器来获得足够的互阻抗增益。 上闭环切断频率由A和1/B的交集决定 如上面的图2-5所示。 对于这样大的反馈电阻器,重要的是射频误差IB保持较小,以确保放大器输出的直流偏压点准确。 LMH6624是一种高速设备,具有uA范围内的大IB。

    我确实注意到LMH6624的最小电源是单个电源上的5V。 为了帮助您找到合适的放大器,我有几个问题:

    1)最低电源是3.3V还是可以增加?

    2)您的应用程序需要什么闭环带宽?

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremie,

    我将您的电路简化为仅一个放大器进行分析。 我发现由于RF1错误上的IB加上Vbias和Vos,模拟输出电压为2.45V。 为了减少此错误,需要一个更低的IB设备。 LMH 6624似乎已完成安装。 电源的空载输出摆动从3.3V下降1.25V。 最小电源电压需要为5V。  

    将运算放大器上的电源更改为5V,并在监控输出电压的同时应用步进信号,我看到输出直流电压稳定大约需要1/2秒。 这是由于运算放大器反馈中10uF CAP CD1和RF之间的时间常数。  

    此致,

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremie:

    正如Chris已经提到的,您的电源电压太小。 原始电路使用12伏电压运行。 您为什么使用3.3V? LMH6624需要4.5V的最低电源电压。

    JFET也以过小的供电电压运行。 请记住,门源切断电压和IDSS可能因部件而异。 但是,由于电源电压如此之小,您没有任何空间来补偿JFET的任何制造公差。

    所以我的建议是:分治->先用适当的12伏电源电压来运行电路。 然后,如果一切正常,则尝试降低电源电压(如有必要)。

    还有一个问题:您说输入端有LC并联电路。 但是,您的模拟使用的是具有零源阻抗的理想电压源。 这种情况不同,会对电路的稳定性产生相当大的影响。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai和Chris,非常感谢您的帮助和详细的解释。

    实际上,我在LMH6624上的最小电源电压上出错,我想避免使用另一个直流-直流转换器,因为我的电源来自一个小型3V电池。 但我想我必须改变我的计划。 我将再次使用+5V (或+12V)进行此操作,并将Rd提高到4K

    我在400 kHz,+/- 100 Hz频率范围内工作。 400 kHz可更改为300 kHz至500 kHz之间的值

    Chris,当您提到一台低得多的IB设备时,您是否意味着增加RB1以减少IB? 它确实会降低我的截止频率,但正如您所解释的那样,要成为一个好的互阻抗放大器,RF需要更大一些。

    Kai,我没有对LC谐振器的输出阻抗及其对JFET +运算放大器电路的影响进行正确分析。 首先,我将应用您有关电源和电阻值的所有建议。 我希望LC阻抗不会有太多的麻烦,如果有的话,我会处理的。

    Jeremie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeremie,

    在以上模拟中,您将看到LMH6624反馈路径中标有IB的电流表,该电流表与电阻器RF1 = 270k串联。 由于LMH6624输入上的IB或偏置电流较大,您将在输出端观察到大直流错误。 这是由于产生了IB ON R电压错误。 理想情况下,输出电压应更接近偏压点。 但是,由于IB ON R错误较大,输出电压为2.45V,如上所示。 电阻器(RF1)越大,您的错误就越多。 但是,您需要增加电阻RF1,以便获得较大的馈送前跨阻抗增益。  

    理想情况下,放大器将是具有低输入偏置电流IB的CMOS或JFET输入级。

    LMH6624的IB处于uA范围内。  

    此致,

    Chris Featherstone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeremie,

    请告诉我您对这种设计的看法(Tina附在底部)。  我加入了OPA354,其PA范围内的IB要低得多。 它可以是任何类似的放大器,但这只是一个示例。  

    下面可以看到,我的JFE150偏置电压为2.45V的VDS和2.3mA的IDS电流。 在-3dB点或A和1/beta相交处,闭环增益为1.27MHz。 相位余量为98.97度。 闭环增益可以通过在OPA354的反馈中放置电容器来控制,以便降低馈电式增益A的带宽,从而使A和1/beta更快地相交。

    e2e.ti.com/.../2376.JFE150EVM-Gain-of-1000-Freq-Analysis.TSC</s>1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了更改Vbias点的标签,但电路在SIM中仍正常工作。 它们应标记为2.5 ,如下所示。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeremie:

    LC谐振器的L和C是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,再次感谢您提供的有用建议。 我使用OPA354在TINA-TI上试用了您的电路,这对我的应用来说确实更好。

    我在"正常"电路和T-modell电路上尝试过。 带宽很好,我想降低低频的增益,因此我将CD1从10uF降低到1uF。

    IB的值现在是某个FA的值,因此比以前的布局少得多。 输出几乎为Vbias,这是完美的:

    两个电路("正常"和T型)之间有一些我不了解的地方。 对于T型,我们在工作频率上具有平坦的ACL增益,但在"正常"电路上,输入来自Vin,它会创建不同的增益波形图,在200 kHz区域中有一个极,相移更大。

    "正常"电路波标图:

    T模型是否是分析TINA-TI上的闭环电路,相位和增益的最佳方式?

    关于T型的另一个问题是,我发现输入端JFE150数据表上的示例原理图存在差异:RG位于T型上并联,原始的10欧姆rg消失。 是否有目的? 它是否会改变某些内容?   

    我还发现47欧姆的输出电阻产生了相当大的增益损失(约51 dB,约60 dB无)。 我必须检查我是保留并行OPA布局还是仅使用一个进行。

    此致
    Jeremie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    目前,LC电路经过校准,可在300 kHz频率下产生共振。约C为3.3 nF薄膜电容器,如果我没有犯任何错误,L约为85 uh。 L具有铁氧体磁芯,可提高磁通性。

    是否可以使用TINA-TI模拟LC谐振器的物理/电气行为? 因此,对与JFE150匹配的阻抗进行更好的阻抗分析?

    此致,

    Jeremie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremie,

    我可以通过将Riso电阻移出反馈路径来调节增益峰值,如下所示。  

    如下图所示,将Riso电阻器置于回路之外,我可以调节输出上的振铃。 您可以通过下面的步骤响应来查看此信息。  

    我正在研究通过此设置打破循环的方法。 同时,它似乎与隔离电阻器保持稳定。  

    此致,  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremie,

    关于数据表中的10欧姆RG电阻。 我甚至没有在该电路的EVM中使用过此电阻器。  

    https://www.ti.com/lit/ug/slpu009/slpu009.pdf?ts=1652390648296&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FJFE150EVM

    我在实际测量中获得了与Tina模拟相同的结果:

    此致,  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremie,

    另一种可用于控制峰值和振铃的方法是在BETA网络中放置一个反馈电容器,如下所示:

    此致,

    Chris Featherstone