Other Parts Discussed in Thread: TLV6001-Q1, TINA-TI, TLV6001
主题中讨论的其他部件: TINA-TI, TLV6001
各位专家,您好!
你好。
使用 TLV6001-Q1部件,我们要计算高达125°C的输出容差。
输入偏置电流和偏移电压影响输出,正确吗? 此外,此运算放大器还具有偏置电流进入其差分输入。
以下是查询:
第一
如果输入电压(VIN+)为3V,
因此,输出电压为(3+Vos)*Gain或(3-Vos)*Gain,或两者?
2号
在培训指南中。
在第3页中,我们可以看到Vos的符号是(+-),
这意味着V+是(Vin - Vos)。
但在第15页中,公式为(Vin + Vosi)*gain。
哪一项是正确的?
3号
在第15页中,
我们可以看到公式为(VIN+VOI)*GAIN=Vout。
当我考虑第31页中的偏置电流时。
我认为公式是(Vin+Vosi)/R1+(Vin+Vosi-Vout)/RF+IB=0。
对吗?
4号
在本例中。
输出电压=输入电压- IBP*10k +输出电压?
感谢您的指导。
此致,
Archie A.(Archie A.