This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低噪声90度相位换档器

Guru**** 2978110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA847, OPA856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102961/low-noise-90-deg-phase-shifter

主题中讨论的其他部件:OPA847, OPA856

你好  

我想设计一个使用有源allpass滤波器的相位转换器。 滤波器是接收链的一部分,因此必须具有良好的噪声和SFDR性能。 BW为0.5 至2.5MHz。 您能否推荐合适的运算放大器和匹配电路来降低噪音?

当输入为0.1V P2P时,谐波不得超过65dB

提供+/- 5V电源  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Izik:

    听起来您正尝试设计一个全通滤波器结构,在从0.5 到2.5 MHz的两个输出之间保持90度正交? 当然,使用正确实施的全通道滤波器部分无法做到这一点,但我还没有见 过适用于高频率范围的运算放大器版本。 我所见过的设备使用无源LC滤波器。

    我预计运算放大器版本将需要非常高的增益带宽(GBW)运算放大器,以便最大程度地减少相位误差。 我们的精密放大器运算放大器的最大GBW为50MHz,通常更低,因此我认为我们无法为您提供解决方案。  您可以尝试将您的问题发布到高速放大器e2e论坛,看看他们是否有任何建议。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas  

    首先,我没有找到任何专门讨论高速放大器的论坛。 仅限放大器论坛。 请向我发送链接。  

    第二,关于我的问题,我的系统中有一个IQ混合器下变频器,我想将I和Q相加以创建SSB转换器。 为此,除了IQ混合器生成的初始90度外,我还需要在两个信号之间创建90度偏移。 之后我添加了两个信号,并且只有一个侧带。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Izik,

    您是否已经有一个可以发布的电路? 然后,我们可以尝试找到合适的OPAMP并执行相位稳定性分析。

    高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    这只是一个标准的全合格滤波器,我使用两个阶段来提高BW响应。  

    我们注意到 ,相位转换器会给系统增加大量噪音,并希望降低噪音。相位转换器之前的阶段是OPA847,它在IQ混频器IF输出后用作LNA。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Izik,

    通过最小化电阻R1,R2和R4以及采用超低噪声运算放大器,可以降低噪音。 R2之间的相引线电容有时有助于提高稳定性。 但这取决于所用的OPAMP和其它电路。

    我们408.6915万我们注意 到相位转换器给系统增加了大量噪音,希望降低噪音。

    您能否展示您注意到大量噪音的电路示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Izik:

    TI的滤波器设计工具可用于合成使用MFB拓扑的全通道滤波器。 您可以在此处看到该工具:

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html

    下面我展示了一个2.5 MHz全通过的示例,我输入了几个值,仅用于演示目的。 它显示的GBW为217 MHz。 当然,您必须根据需要进行调整。

    我预计运算放大器GBW的要求将远远超过我们的精密放大器的要求,因此需要高GBW运算放大器。 OPA847属于高速放大器产品系列。 我无法直接访问e2e论坛。 我所能做的就是将此讨论移到他们的论坛,如果您愿意,我可以将其移动。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Izik,

    您所显示的全通滤波器只能以单个频率生成90°相位。 对于在扩展频段上的90°相移,必须将其中几个全通道滤波器(所有滤波器都具有不同的角频率)串联。

    以下是使用1.1GHz OPAAMP OPA856提供约1MHz角频率时的模拟:

    e2e.ti.com/.../izik_5F00_opa856.TSC

    如Thomas所述,需要超高带宽OPAMP。 即使使用这种1.1GHz的OPAMP,也只能实现高达100MHz的理想性能。

    C2是稳定性所必需的,可将相位裕度增加到大约64°。

    e2e.ti.com/.../izik_5F00_opa856_5F00_1.TSC

    这就是噪音:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    请参阅我的示意图。  

    您会如何建议降低噪音?  我们使用ADA4897 (与图中的不同),并愿意根据您的建议进行更换。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Izik,

    您是否需要变压器输出端接电阻器?

    为了降低噪音,我会减小1k5反馈电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Izik:

    您是否确定噪音确实在全通道滤波器内产生? 如果它是从前面的I-Q阶段到达它们,那么在信号到达全通道滤波器之前限制信号的带宽将减少通过它们的噪音。 如果是在滤波器级内生成,则唯一的选择是使用您可以获得的最低噪声运算放大器,并将电路电阻降至最低实际值。 这几乎是Kai提到的1R5 k电阻器。

    我可以将这个职位调到负责的机构,让高速放大器成为一个负责的机构。 他们应该能够帮助您从其产品系列中选择最低噪声运算放大器,从而 提供  准确相位响应所需的高GBW。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程