Other Parts Discussed in Thread: OPA847, OPA856
你好
我想设计一个使用有源allpass滤波器的相位转换器。 滤波器是接收链的一部分,因此必须具有良好的噪声和SFDR性能。 BW为0.5 至2.5MHz。 您能否推荐合适的运算放大器和匹配电路来降低噪音?
当输入为0.1V P2P时,谐波不得超过65dB
提供+/- 5V电源
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Izik:
听起来您正尝试设计一个全通滤波器结构,在从0.5 到2.5 MHz的两个输出之间保持90度正交? 当然,使用正确实施的全通道滤波器部分无法做到这一点,但我还没有见 过适用于高频率范围的运算放大器版本。 我所见过的设备使用无源LC滤波器。
我预计运算放大器版本将需要非常高的增益带宽(GBW)运算放大器,以便最大程度地减少相位误差。 我们的精密放大器运算放大器的最大GBW为50MHz,通常更低,因此我认为我们无法为您提供解决方案。 您可以尝试将您的问题发布到高速放大器e2e论坛,看看他们是否有任何建议。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好Izik:
TI的滤波器设计工具可用于合成使用MFB拓扑的全通道滤波器。 您可以在此处看到该工具:
https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/filter-designer.html
下面我展示了一个2.5 MHz全通过的示例,我输入了几个值,仅用于演示目的。 它显示的GBW为217 MHz。 当然,您必须根据需要进行调整。
我预计运算放大器GBW的要求将远远超过我们的精密放大器的要求,因此需要高GBW运算放大器。 OPA847属于高速放大器产品系列。 我无法直接访问e2e论坛。 我所能做的就是将此讨论移到他们的论坛,如果您愿意,我可以将其移动。
此致,Thomas
精密放大器应用工程
您好,Izik,
您所显示的全通滤波器只能以单个频率生成90°相位。 对于在扩展频段上的90°相移,必须将其中几个全通道滤波器(所有滤波器都具有不同的角频率)串联。
以下是使用1.1GHz OPAAMP OPA856提供约1MHz角频率时的模拟:

e2e.ti.com/.../izik_5F00_opa856.TSC
如Thomas所述,需要超高带宽OPAMP。 即使使用这种1.1GHz的OPAMP,也只能实现高达100MHz的理想性能。
C2是稳定性所必需的,可将相位裕度增加到大约64°。

e2e.ti.com/.../izik_5F00_opa856_5F00_1.TSC
这就是噪音:

Kai
您好Izik:
您是否确定噪音确实在全通道滤波器内产生? 如果它是从前面的I-Q阶段到达它们,那么在信号到达全通道滤波器之前限制信号的带宽将减少通过它们的噪音。 如果是在滤波器级内生成,则唯一的选择是使用您可以获得的最低噪声运算放大器,并将电路电阻降至最低实际值。 这几乎是Kai提到的1R5 k电阻器。
我可以将这个职位调到负责的机构,让高速放大器成为一个负责的机构。 他们应该能够帮助您从其产品系列中选择最低噪声运算放大器,从而 提供 准确相位响应所需的高GBW。
此致,Thomas
精密放大器应用工程