Other Parts Discussed in Thread: OPA548
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104008/opa549-opa549
部件号:OPA549主题中讨论的其他部件:OPA548
您好,专家。
我们在电路中设置了5A电流限制。 但是,我们尝试通过7A电流,它在1秒内关闭
这是否发生了超出我们设置的当前限值的情况?
此外,我想知道 在描述零件数据表中"针对当前过载的内部保护"的含义是什么
谢谢你。