This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:opa549

Guru**** 2782845 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104008/opa549-opa549

部件号:OPA549
主题中讨论的其他部件:OPA548

您好,专家。  

我们在电路中设置了5A电流限制。 但是,我们尝试通过7A电流,它在1秒内关闭

这是否发生了超出我们设置的当前限值的情况?  

此外,我想知道 在描述零件数据表中"针对当前过载的内部保护"的含义是什么

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    请显示示意图。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    这是否发生了超出我们设置的当前限值的情况?  

    可能。 有两种可能:电流限制超过Rcl (ISET)限制或热关机。 正如KAI所指出的那样,如果没有这一原理图,很难说。 如果OPA548触点温度不高,则可能是由于过电流关闭。  

    最佳,

    雷蒙德