大家好,
我的一位客户正在考虑将INA333用于他们的新产品。
他们对以下输出电流有疑问。 请你给我答复。
问: INA333的最小输出电流是多少?
器件数据表显示典型输出电流为+5mA和-40mA。
他们想知道当器件在所有温度和Vs=1.8V~5.5V下运行时,INA333输出是否会降低5mA。
如果答案为否,您能否告诉我 最小输出电流是多少?
此致,
Kazuya。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实际上,INA333 Iout标志是正确的,因为与逻辑设备的情况不同,在线性电路(如运算放大器或INA)中,正电流极性和负电流极性意味着不同的事情,具体取决于是 指 输入 偏置电流(IB)还是输出电流驱动器(Iout)。 因此,对于输入偏置电流,IB ,正极性意味着电流进入输入端子(如NPN输入晶体管),而负极性意味着电流从输入端子出来(如PNP输入晶体管)。 但是,对于输出电流Iout, 极性的定义是反向的-正电流表示电流来自Vout (输出是源电流),而负电流表示 电流进入Vout (输出是吸入电流)。
因此,INA333数据表和Vout与Iout图在将源 Iout显示为正 数,而将吸入Iout显示为负数方面是正确的-参见下文。

话虽如此, INA333在 整个-40C至125C温度范围内,可在5.5V电源上轻易地吸收25mA至40mA的输出电流,但在1.8V电源上可能无法吸收5mA,特别是 在高温条件下。 但是,请向我们展示详细的客户示意图 ,以便我们确认他们的应用是否需要5mA电流阱功能,因为在单个电源上,负载电阻器连接到接地时 ,不可能有电流阱电流-请参见下文。