This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:INA333的最小输出电流是多少?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1102759/ina333-what-is-the-minimum-output-current-of-ina333

部件号:INA333

大家好,

我的一位客户正在考虑将INA333用于他们的新产品。
他们对以下输出电流有疑问。 请你给我答复。

问:  INA333的最小输出电流是多少?
   器件数据表显示典型输出电流为+5mA和-40mA。
   他们想知道当器件在所有温度和Vs=1.8V~5.5V下运行时,INA333输出是否会降低5mA。

   如果答案为否,您能否告诉我 最小输出电流是多少?

此致,
Kazuya。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是短路电流,即当您将输出强制接地时获得的电流。

    图29显示了根据输出电流和电源电压可以达到的输出电压。

    没有最小输出电流。 较低的输出电流允许更大的输出摆幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    INA333是微功耗增强放大器。 其用途是节省电源电流。 因此,INA333不能处理高输出电流。 即使它可以降低5mA,输出电压也不会一直下降到0V。 请参见数据表的图29。

    您能解释一下为什么要吸入5mA吗? 您能否显示示意图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kai,Clemens,

    非常感谢您的回复。
    我可以问您一个其他问题吗?
    设备电气特性显示ISC (短路电流)为-40mA,典型情况下为+5mA。
    我认为+5mA代表吸入电流,-40mA代表40mA输出电流。
    但我认为图29显示了吸收电流大于源电流。

    哪一项是正确的?    电气特性或图29?

    再次感谢,此致,
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正是源电流,负是汇电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Clemens:

    非常感谢您的回复。
    我理解INA333的情况。

    但 我认为在 逻辑器件情况下,正电流是指汇电流,负电流是指源电流。
    我感到困惑,因为正/负方向因设备类别不同而有所不同。    

    再次感谢,此致,
    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这也使我感到困惑。 这可能是此数据表中的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kazuya,

    不幸的是,在数据表中混淆符号是一种既定的传统

    因此,图29非常重要。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,INA333 Iout标志是正确的,因为与逻辑设备的情况不同,在线性电路(如运算放大器或INA)中,正电流极性和负电流极性意味着不同的事情,具体取决于是 指 输入 偏置电流(IB)还是输出电流驱动器(Iout)。  因此,对于输入偏置电流,IB ,正极性意味着电流进入输入端子(如NPN输入晶体管),而负极性意味着电流从输入端子出来(如PNP输入晶体管)。  但是,对于输出电流Iout, 极性的定义是反向的-正电流表示电流来自Vout (输出是源电流),而负电流表示 电流进入Vout (输出是吸入电流)。   

    因此,INA333数据表和Vout与Iout图在将源 Iout显示为正  数,而将吸入Iout显示为负数方面是正确的-参见下文。

     话虽如此, INA333在 整个-40C至125C温度范围内,可在5.5V电源上轻易地吸收25mA至40mA的输出电流,但在1.8V电源上可能无法吸收5mA,特别是  在高温条件下。  但是,请向我们展示详细的客户示意图 ,以便我们确认他们的应用是否需要5mA电流阱功能,因为在单个电源上,负载电阻器连接到接地时 ,不可能有电流阱电流-请参见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Marek,Kai,

    非常感谢您的解释。
    我明白了。

    再次感谢,此致,
    Kazuya。