请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XTR111 主题中讨论的其他部件: XTR300, XTR305
您好,
我正在查找有关XTR111的一些信息。 在数据表中,它显示如果您在设置引脚和Rload之间有连接,则您可以生成0-10V输出。
我想知道如何设置电压输出的增益,因为唯一的计算是电流输出。
此外,如果有人对该部件的电压输出使用有任何应用说明,我将不胜感激。
此致,
乔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Joe,
XTR111主要用作电流输出驱动器。 如您所述,XTR111数据表(图48)显示,可能可以配置为电压输出设备,但增益将限制为1,因为它在VSET引脚上产生相同的电压。
如果您对电压输出和电流输出变送器感兴趣,请考虑使用XTR300和XTR305。 XTR300和XTR305是用户可选的电流或电压输出驱动器。 XTR300和XTR305可支持 VOUT:±10 V (±20V电源时高达±17.5 V) 和IOUT:±20 mA (线性高达±24 mA)。 XTR300/5器件使用双极电源,不需要外部晶体管。
谢谢,顺祝商祺!
路易斯
您好,Joe,
下面是一些可能感兴趣的XTR300和XTR305参考设计。
谢谢,顺祝商祺!
路易斯