This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:电压输出信息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR300, XTR305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104086/xtr111-voltage-output-information

部件号:XTR111
主题中讨论的其他部件: XTR300, XTR305

您好,  

我正在查找有关XTR111的一些信息。 在数据表中,它显示如果您在设置引脚和Rload之间有连接,则您可以生成0-10V输出。

我想知道如何设置电压输出的增益,因为唯一的计算是电流输出。

此外,如果有人对该部件的电压输出使用有任何应用说明,我将不胜感激。

此致,

乔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    XTR111主要用作电流输出驱动器。  如您所述,XTR111数据表(图48)显示,可能可以配置为电压输出设备,但增益将限制为1,因为它在VSET引脚上产生相同的电压。   

    如果您对电压输出和电流输出变送器感兴趣,请考虑使用XTR300和XTR305。  XTR300和XTR305是用户可选的电流或电压输出驱动器。  XTR300和XTR305可支持 VOUT:±10 V (±20V电源时高达±17.5 V) 和IOUT:±20 mA (线性高达±24 mA)。  XTR300/5器件使用双极电源,不需要外部晶体管。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    生成0...10V输出信号的另一种常用方法是在输出端安装500R分流器  

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    下面是一些可能感兴趣的XTR300和XTR305参考设计。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯