Other Parts Discussed in Thread: TLV271
我有一个系统、其电源被分配给二极管桥式整流器、然后是电容器和逆变器电路。 现在、我要测量市电电压。 为此、我使用 TLV271运算放大器感应(相位和直流链路-ve)和(中性和直流链路-ve)两端的电压。 下面给出了系统和 OPAMP 测量技术的方框图。 然后、在软件中、我减去两个感应来复制市电电压。

下图给出了 OPAMP 电路。

现在、如果我运行逆变器、则在二极管反向偏置时、在(相位和直流链路-ve)和(中性和直流链路-ve)之间添加具有开关频率的共模电压、如示波器图1所示。 由于整流器的输出端存在电容器、因此二极管仅在很短的时间内导通。 如果在运算放大器的输出端复制相同的信号、则当在软件中减去信号时、共模电压将被消除、并且市电电压将被复制。
但是、在运算放大器输出端、当二极管上的电压变为恒定(零)时、在一段时间内不存在共模纹波、而共模纹波出现在实际电压中、如示波器图2和3所示。 由于这种情况、共模电压不会被消除、从而导致与 RMS 值不匹配的情况在软件和实际 RMS 值(在万用表中)中计算得出。

在上图(示波器图1)中、黄色是相间和直流链路-ve 两端的实际电压、蓝色是中性点和直流链路-ve 两端的实际电压。 红色是按预期对两个波形进行减法、从而产生纯正弦波。


在上面的两个图(示波器图2和3)中、黄色表示实际电压(相对于直流链路-ve 的相位)、绿色表示 OPAMP 输出。