This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271:实际电压纹波导致的交流电压感应误差

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107867/tlv271-ac-voltage-sense-error-due-to-ripple-in-actual-voltage

器件型号:TLV271

我有一个系统、其电源被分配给二极管桥式整流器、然后是电容器和逆变器电路。 现在、我要测量市电电压。 为此、我使用 TLV271运算放大器感应(相位和直流链路-ve)和(中性和直流链路-ve)两端的电压。 下面给出了系统和 OPAMP 测量技术的方框图。 然后、在软件中、我减去两个感应来复制市电电压。

下图给出了 OPAMP 电路。

现在、如果我运行逆变器、则在二极管反向偏置时、在(相位和直流链路-ve)和(中性和直流链路-ve)之间添加具有开关频率的共模电压、如示波器图1所示。 由于整流器的输出端存在电容器、因此二极管仅在很短的时间内导通。 如果在运算放大器的输出端复制相同的信号、则当在软件中减去信号时、共模电压将被消除、并且市电电压将被复制。

但是、在运算放大器输出端、当二极管上的电压变为恒定(零)时、在一段时间内不存在共模纹波、而共模纹波出现在实际电压中、如示波器图2和3所示。 由于这种情况、共模电压不会被消除、从而导致与 RMS 值不匹配的情况在软件和实际 RMS 值(在万用表中)中计算得出。

在上图(示波器图1)中、黄色是相间和直流链路-ve 两端的实际电压、蓝色是中性点和直流链路-ve 两端的实际电压。  红色是按预期对两个波形进行减法、从而产生纯正弦波。

在上面的两个图(示波器图2和3)中、黄色表示实际电压(相对于直流链路-ve 的相位)、绿色表示 OPAMP 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagan、

    您是否还可以探测器件的输入是什么? 放大器驱动的负载也是多少?

    您还会发现什么问题?  

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电阻器链提供230V rms 主电源作为放大器的输入、如上面的 LTSPICE 图所示。 我直接探测放大器的输出、但我没有将其连接到任何负载。 我的问题是放大器输出在某些情况下无法跟踪输入中存在的纹波。(我在示波器图2中的白色和红色圆圈中突出显示了该纹波)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagan、

    您的曲线有点难理解、至少对我来说是如此。 您希望将 OPAMP 的输出驱动到饱和状态吗?

    我会增加分压器的分压因子(->较小的输出信号)、并考虑使用频率补偿分压器。

    Kai