我正在寻找一个能够至少+/-5V 轨到轨 推挽输出的高速(<50nS)比较器。 是否有任何 TI 器件符合此要求? 许多高速比较器似乎具有集电极开路而不是推挽输出。
如果此类比较器不可用、是否有适合此应用的运算放大器? 据我了解、许多运算放大器无法正确处理高差分输入电压、因此不适合用作比较器。 是这样吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在寻找一个能够至少+/-5V 轨到轨 推挽输出的高速(<50nS)比较器。 是否有任何 TI 器件符合此要求? 许多高速比较器似乎具有集电极开路而不是推挽输出。
如果此类比较器不可用、是否有适合此应用的运算放大器? 据我了解、许多运算放大器无法正确处理高差分输入电压、因此不适合用作比较器。 是这样吗?
谢谢
您好!
您可以这样做:

e2e.ti.com/.../hsin_5F00_sn10502.TSC
Kai
你(们)好
[引用 userid="502107" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1109240/查找高速50ns 比较器至少能够实现-5-v 轨到轨推挽输出或替代器件/4111242"、而不是建议使用反相放大器配置。 [/报价]我想重点介绍输出缓冲器。
我要在缓冲器前面添加一个具有迟滞的比较器:

e2e.ti.com/.../hsin_5F00_sn10502_5F00_1.TSC
Kai
今天、我尝试使用 CD4050B。 这就是我得到的。

通道1为输入(0至5V)、通道2为输出(-5至+5V)
CD4050B 似乎根据我的需要转换电压电平。 阈值对我来说不是很关键。 但是、下降时间太慢、不对称的上升/下降时间使我的占空比变得混乱。
我目前正在使用抽屉中找到的非 TI 器件。 我知道 TI 生产 CD4050B (或等效器件)。 TI 器件的性能是否会更好?(上升/下降速度更快)
我认为使用 CD4050B 的方式不会导致它遇到任何负电压。 CD4050B 的 VSS 连接到-5V 总线、Vcc 连接到+5V 总线。 它看到的输入是以其 VSS 为基准的+5V 至+10V 的脉冲、电源电压将为+10V。一切似乎都在额定值范围内。
我正在考虑重新设计前端、以便它生成-5V 至0V 脉冲。 之后的缓冲器或转换器在 VSS 连接至-5V 时、将看到以 VSS 为基准的0V 至+5V 脉冲。 这是否会使器件选择更容易?
您好!
SM74101就是这样的结果:

e2e.ti.com/.../hsin_5F00_tlv3601.TSC
SM74101允许从正电源轨切换到负电源轨、而 SN10502无法实现这一点、因为其输出级包含 BJT。 这使得采用 SM74101的电路更加简单。
我个人会选择 TLV3601与 SM74101搭配使用。 这比使用提供这种弱输出级和慢输出级的旧 CD4000系列进行试验更好。
Kai