This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找能够至少+/- 5V 轨到轨推挽输出(或替代器件)的高速(<50nS)比较器

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3601, LM5112, TLV3501, SM74101, TLV1805, CD4050B, UCC27517, SN10502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109240/looking-for-high-speed-50-ns-comparator-capable-of-at-least---5-v-rail-to-rail-push-pull-output-or-alternative-device

主题中讨论的其他器件:TLV3601LM5112TLV3501SM74101TLV1805CD4050BUCC27517SN10502

我正在寻找一个能够至少+/-5V 轨到轨 推挽输出的高速(<50nS)比较器。 是否有任何 TI 器件符合此要求? 许多高速比较器似乎具有集电极开路而不是推挽输出。

如果此类比较器不可用、是否有适合此应用的运算放大器? 据我了解、许多运算放大器无法正确处理高差分输入电压、因此不适合用作比较器。 是这样吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多高速比较器具有单独的 GND 或差分/LVDS 输出。

    可以将一个较低电压的比较器和一个较高电压的缓冲器组合在一起。 实际输入电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它在很大程度上取决于输入信号和实际电路、OPAMP 是否可用作比较器。 有许多技巧可以使其正常运行。 但为此、我们需要有关您的应用的详细信息。

    但是、正如 Clemens 已经提到过的、我还会将快速比较器与快速运算放大器组合成输出缓冲器。 但同样需要有关您的应用的详细信息。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试以最小的延迟将大约0V 至5V 的脉冲序列转换为"精确"-5V 至+5V 的脉冲序列。 阈值为2.5V (无需精确设置阈值)。

    使用比较器以外的器件可以更好/更简单地实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将5V 比较器(例如 TLV3501、TLV3601)与10V 栅极驱动器相结合、该驱动器在其输入端支持双电源(例如 LM5112、SM74101)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于存在双电源栅极驱动器、是否存在双电源缓冲器栅极(逻辑栅极)或电平转换器? 我不需要栅极驱动器的高输出电流、因为我在这里处理的是信号而不是电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../hsin_5F00_sn10502.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试一下。 但我有一些问题。

    您建议的电路看起来像同相放大器、而不是比较器配置。 因此、输出取决于确切的输入电压。 但是、除了电平转换之外、我希望实现的是将不精确的输入脉冲清理成与+/- 5V 电源轨完全匹配的值(或高精度+/- 5V 脉冲、这将更好)。

    如果我将 SN1050X 系列运算放大器用作比较器而不是放大器、会有什么问题吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帖子和每个人的建议。

    我意识到您寻求的延迟小于50ns、但我相信您的最佳选择是我们的 TLV1805、它具有推挽输出级、可通过+/-5V 的分离电源按方向供电。  这样、您只需使用一个器件即可从0到5到+/-5V 的输出转换、同时仍需使用2.5V 基准。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有任何逻辑门或电平位移器可使输出变为负值更大。 您唯一的选择是比较器(但 TLV1805较慢)或栅极驱动器。 (如果栅极驱动器的输出边沿过快、请添加一个电阻器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="502107" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1109240/查找高速50ns 比较器至少能够实现-5-v 轨到轨推挽输出或替代器件/4111242"、而不是建议使用反相放大器配置。 [/报价]

    我想重点介绍输出缓冲器。

    我要在缓冲器前面添加一个具有迟滞的比较器:

    e2e.ti.com/.../hsin_5F00_sn10502_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    今天、我尝试使用 CD4050B。 这就是我得到的。

    通道1为输入(0至5V)、通道2为输出(-5至+5V)

    CD4050B 似乎根据我的需要转换电压电平。 阈值对我来说不是很关键。 但是、下降时间太慢、不对称的上升/下降时间使我的占空比变得混乱。

    我目前正在使用抽屉中找到的非 TI 器件。 我知道 TI 生产 CD4050B (或等效器件)。 TI 器件的性能是否会更好?(上升/下降速度更快)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新智、

    CD4050B 不用于输出负电压。 TI 器件应钳位在-0.5V、我们不建议在绝对最大额定值之外运行器件。  

    如前所述、没有逻辑门或电平位移器允许输出更负。 您唯一的选择是比较器或栅极驱动器。

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为使用 CD4050B 的方式不会导致它遇到任何负电压。 CD4050B 的 VSS 连接到-5V 总线、Vcc 连接到+5V 总线。 它看到的输入是以其 VSS 为基准的+5V 至+10V 的脉冲、电源电压将为+10V。一切似乎都在额定值范围内。

    我正在考虑重新设计前端、以便它生成-5V 至0V 脉冲。 之后的缓冲器或转换器在 VSS 连接至-5V 时、将看到以 VSS 为基准的0V 至+5V 脉冲。 这是否会使器件选择更容易?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、新智、

    感谢您说明您使用的是两个电源。  我正在研究 这个问题、明天会回来。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CD4050B 时、相对于 VSS 的低电平输入电压为+5V、将超出其 VIL 限制、即不保证它会实际切换。 和 CD4000器件速度非常慢。

    CD4000器件是从 Harris 收购的、Harris 从 RCA 收购了这些器件。 您现在可以从 TI 购买的可能是同一个裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用−5V 至0V 脉冲确实可以简化器件选择。 但是、没有在10V 电压下工作的逻辑器件/转换器(除了慢速 CD4000系列器件)、因此您仍然需要比较器或栅极驱动器。

    然后、您可以使用 UCC27517等更便宜的栅极驱动器、而无需前面有比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SM74101就是这样的结果:

    e2e.ti.com/.../hsin_5F00_tlv3601.TSC

    SM74101允许从正电源轨切换到负电源轨、而 SN10502无法实现这一点、因为其输出级包含 BJT。 这使得采用 SM74101的电路更加简单。

    我个人会选择 TLV3601与 SM74101搭配使用。 这比使用提供这种弱输出级和慢输出级的旧 CD4000系列进行试验更好。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试一些栅极驱动器选项(例如 UCC27517或 SM74101)。

    谢谢你