This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DUAL-DIYAMP-EVM:可以将哪个封装组装到 DUAL-DIYAMP-EVM?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DUAL-DIYAMP-EVM, DIYAMP-EVM, TLV9052, DIP-ADAPTER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108550/dual-diyamp-evm-which-package-can-be-assembled-to-dual-diyamp-evm

器件型号:DUAL-DIYAMP-EVM
主题中讨论的其他器件: TLV9052

大家好、

我的一位客户正在考虑将 TLV9052IDGK (VSSOP8引脚)用于他们的新产品、他们希望使用  DUAL-DIYAMP-EVM 评估器件。

他们对 DUAL-DIYAMP-EVM 有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?

问题1. 能否将 VSSOP8引脚封装组装到 EVM?

问题2. 如果 Q1回答为否、可以将哪个封装组装到 EVM?

问题3. 0805和0603的外设部件焊盘图案尺寸是否?  

    是否可以将1608尺寸的器件组装到 EVM?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、  

    [~引脚 userid="190215" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1108550/dual-diyamp-evm- which 封装-可以组装到双 diyamp-evm"]Q1。 能否将 VSSOP8引脚封装组装到 EVM 上?[/QUERP]

    不可以、DUAL-DIYAMP-EVM 仅与 SOIC-8封装放大器兼容。 我建议客户为 EVM 申请采用 SOIC-8封装的 TLV9052样片、并为最终电路板采用 VSSOP 进行设计。  

    [~引脚 userid="190215" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1108550/dual-diyamp-evm- which 封装-可以组装到双 diyamp-evm"]Q2。 如果问题1答案是否定的、可以将哪个封装组装到 EVM 上[/QUERP]

    仅 SOIC-8。 与 VSSOP-8封装放大器兼容的唯一 EVM 是 DIP-ADAPTER-EVM、但此 EVM 仅用作转换板、以适应不同封装与 DIP 间距的差异。

    [~引脚 userid="190215" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1108550/dual-diyamp-evm- which 封装-可以组装到双 diyamp-evm"]

    问题3. 0805和0603的外设部件焊盘图案尺寸是否?  

        是否可以将1608尺寸的器件组装到 EVM?

    [/报价]

    1608尺寸组件不适用于 EVM。 该电路板具有便于0603和0805组件的尺寸。 我想1608可能太大、无法安装在 PCB 焊盘上。

    客户能否使用 SOIC-8对 TLV9052进行采样并使用0805组件进行测试?

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    非常感谢您的回复。
    我可以再问一个问题吗?
    这些0603和0805组件的尺寸是否以密耳为单位? 或以毫米为单位?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    它专为"0603"和"0805 (EIA)"设计、即"1608"和"2012"(JIS)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    Kai 是正确的、我的初始回答不正确。 我认为1608是一个英制尺寸、它不是。  

    1608在 EVM 上工作正常。

    很抱歉造成混淆。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、Kai、

    非常感谢您的回复。

    我可以再问一个问题吗?
    客户希望使用 EVM 用户指南中的3.3反相放大器板(可能是 B 类)评估 TLV9052。  
    https://www.ti.com/lit/ug/sbou193/sbou193.pdf

     电路板上的外设部件(电阻器和电容器)焊盘图案的尺寸是多少? 是1608 (mm)吗?    

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    焊盘太大、焊盘彼此靠近、因此0805 (2012)和0603 (1608)应该能够安装。

    用户指南的第1节似乎确认了我所说的内容:

    "EVM 专为0805和0603封装尺寸表面贴装组件而设计、可轻松实现原型设计。"

    Kai