主题中讨论的其他器件: TLV9052
大家好、
我的一位客户正在考虑将 TLV9052IDGK (VSSOP8引脚)用于他们的新产品、他们希望使用 DUAL-DIYAMP-EVM 评估器件。
他们对 DUAL-DIYAMP-EVM 有以下问题。 请问您能给我回复一下吗?
问题1. 能否将 VSSOP8引脚封装组装到 EVM?
问题2. 如果 Q1回答为否、可以将哪个封装组装到 EVM?
问题3. 0805和0603的外设部件焊盘图案尺寸是否?
是否可以将1608尺寸的器件组装到 EVM?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。