This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:OPA836IRUNT 作为增益为1的同相放大器

Guru**** 2581395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109411/opa836-opa836irunt-as-non-inverting-amp-with-gain-1

器件型号:OPA836

我想将 OPA836IRUNT 用作增益为+1的同相放大器。 I 短路 输出(引脚1)和反相输入 (引脚2)。 我应该如何处理引脚6、7、8、9? 我可以让这些引脚保持断开吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    已回答:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/946018/opa836-how-to-treat-unuse-fbx-pin-on-opa836

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  
    我仔细研究了它、但我有一个 PCB、其中引脚1和2短接、引脚9未连接到任何位置。
    这可能是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

    很难判断这是否是拼写错误、这意味着数据表的表9-1中的引脚1和引脚2之间不是引脚1和引脚9之间存在短路。 或者、如果引脚1和引脚9之间的短路旨在防止引脚6、7、8和9完全悬空。 两者都是有道理的。 那么、让我们等待 TI 对所有这些内容所说的内容。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kai。
    让我们等待 TI 回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vlad、

      Kai 正确、由于您最初已经设置好、引脚1和2之间应该短路。 您可以将 RUN 封装上的引脚6至9悬空。

    谢谢、

    Sima