请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA836 我想将 OPA836IRUNT 用作增益为+1的同相放大器。 I 短路 输出(引脚1)和反相输入 (引脚2)。 我应该如何处理引脚6、7、8、9? 我可以让这些引脚保持断开吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想将 OPA836IRUNT 用作增益为+1的同相放大器。 I 短路 输出(引脚1)和反相输入 (引脚2)。 我应该如何处理引脚6、7、8、9? 我可以让这些引脚保持断开吗?
您好、Vlad、
已回答:
Kai