This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901AV:比较器电路不工作。

Guru**** 2901300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1101445/lm2901av-comparator-circuit-not-working

器件型号:  LM2901AV
主题中讨论的其他器件:LM2901

尊敬的 TI 论坛系列:

我设计了一个使用 LM2901的比较器电路。 但我没有获得所需的输出。

请验证我的原理图并告知我您的建议。

MTH 的默认电压为3.01V、会下降。  

当达到相应的电压时、比较器的输出电压仅为0.9V。  

提前感谢。

Adarsh Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    您的继电器需要80mA 的电流才能开启。 该电流对于 LM2901来说太高。 您需要添加晶体管缓冲器。

    另请注意、LM2901的共模输入电压范围必须保持在3V 以下、电源电压为5V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 PCB 已经设计好、您是否有其他电路替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    电路中还有一些错误。 蜂鸣器和继电器上的续流二极管缺失。 并且没有迟滞、以防止继电器和蜂鸣器抖动。

    我将对电路进行修订。 我们将在这方面为您提供帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh

    感谢您深入了解该论坛。 有关不同灌电流的输出响应、请参阅第10页的图3。 我相信这也是凯先生所不知道的。  
    凯还提出了其他几项建议,也应加以考虑。  

    Kai

    一如既往地感谢您的出色支持  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的帮助。 请帮助我解决此问题。 我可以根据 LM2901更换继电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    正如 Kai 和 Chuck 所指出的、电路中存在几个误差。

    您似乎已经假设 LM2901输出可以提供(输出)电压(5V)。 它们只能灌入电流、并且需要一个上拉电压的负载。 因此、连接到接地端的继电器线圈永远不会导通。

    1.继电器线圈需要位于输出和电源电压之间,而不是接地。 请注意、这将更改逻辑。

    2.继电器似乎没有内置二极管钳位,因此在关闭线圈时需要线圈两端的二极管来钳制线圈反电动势。 如果没有二极管、则反电动势(通常为-70V 至-150V!) 将在几个周期内快速损坏 LM2901。

    3.继电器部件号似乎适用于24V 线圈,您使用的是5V。 即使接线正确、24V 继电器也可能无法可靠地仅在5V 电压下拉入。

    4.蜂鸣器和 LED 也需要放置在输出和电源电压之间,如继电器线圈。 您的原理图还应显示蜂鸣器和 LED (其他端接地? V+TM)。 我猜是蜂鸣器和 LED 各消耗的电流超过10mA。

    5.比较器的输入电压应为3V 或更低。 在低温下、您可能会遇到不正确的输出。

    6. 80mA 的继电器高于 LM2901的电流限值(16mA)。 见图6.3。 继电器负载太大、只需将输出上拉至接近5V、这可能会导致 LM2901过热。 需要使用外部晶体管或 MOSFET 来驱动大型继电器。

    遗憾的是、我没有看到仅仅更换 LM2901的快速解决方法-即使我们可以在 R-R 输出器件中插上电筒、您仍然会遇到封装、引脚排列和输出电流的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的宝贵反馈。

    由于我们正在寻找最便宜的电路、我认为这将像比较器一样工作。  

    这只是我在 PCB 设计过程中可以使用的比较器。  

    请告诉我、我是否可以通过此原理图获得简单的比较器电路?

    谢谢你

    Adarsh Raju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    必须进行一些重新布局、或者对电路板进行一些严重的黑客攻击。 基本电路可以、但输出不正确。

    LED 和蜂鸣器返回到哪里? 您能否提供更详细的原理图?

    LED 和蜂鸣器的器件型号是多少? 更重要的是、它们的电流是多少? 蜂鸣器也可能需要晶体管或 MOSFET。 如果 LED 以超过10mA 的电流运行、则可能还需要一个晶体管。

    您指定了 Q1器件、组件是否需要是 Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    LED 和蜂鸣器接地。 (实际上、它们与 外部电路板相关。) 满足条件时、我需要在 LM2901的端子处获得输出。  

    因此可以轻松地更改 LED 和蜂鸣器。

    我只对 LM2901有问题。 因此、如果我们能够在该板上执行一些操作、情况会更好。  

    我没有了解 Q1器件。 您能告诉我您对它有什么要求吗?

    谢谢  

    Adarsh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    驱动较重负载的一种好方法是在比较器的输出端使用 PNP 晶体管、如下所述:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1069469/lm124aqml-sp-lm124a-sp-voh-vol-at-low-supply-voltage

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您一如既往地给予大力支持。

    Adarsh、

    请查看 Kai 链接的另一个主题、并回答进一步的问题、或告知我们此类负载是否适合您。

    此致、

    Joe

    应用工程师

    线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    我有点困惑... 您是否能够修改电路板或外部 LED/蜂鸣器电路板?

    如果没有对继电器进行修改、您拥有的电路板将无法正常工作。 周期。

    简而言之、如 Kai 所示、为了驱动高侧(或接地负载)负载并保持相同的逻辑(在过热时激活)、需要在比较器的输出端添加一个 PNP 晶体管和两个电阻器以提供所需的高侧驱动。

    与蜂鸣器和 LED 类似。 如果这些是直接从比较器输出驱动并连接到 V+、则逻辑将相反、LED 将亮起、蜂鸣器将在"正常"时间打开。 因此、PNP 晶体管会增加所需的反转、以便能够正确驱动它们。 因此、PNP 电路可能可以通过 LED 和蜂鸣器添加到第二个电路板。

    以下是经过修改的继电器电路:

    请参阅以下文章中的"PNP 集电极继电器开关电路":

    https://www.electronics-tutorials.ws/blog/relay-switch-circuit.html

    需要为 LED 和 Buzzer 电路复制此电路。

    如果您可以切断到继电器的输出迹线、则电路可能会被黑客入侵。

    如果您想使用 TINA 仿真、我已经附加了它。 当电压源扫描3V 至0V 时、运行瞬态仿真。

    e2e.ti.com/.../Adarsh.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh、

    为了简化操作、提供了内置这些电阻器的"预偏置"晶体管。 因此、您只需在单个 SOT-23器件中焊接即可。 此器件的一个示例是:

     https://www.diodes.com/part/view/DDTB113ZC?BackID=8432

    查找"PNP"和 R1≠R2。 R1 (基极)应至少比 R2低10倍。

    此外、二极管直接穿过继电器线圈端子(切勿与反激式二极管共用走线!)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    感谢您的支持。 我将对此进行研究、并告知您反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh

    感谢您的回答。  我们将对此保持开放状态一段时间、等待您的回复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adarsh

    希望您能解决这个问题、因为我们在这个帖子上没有看到任何其他输入;所以我将关闭它。  如果您需要进一步的支持、可以重新打开或重新发布。  感谢您对论坛的支持。

    卡盘