![](https://e2e.ti.com/resized-image/__size/320x186/__key/communityserver-discussions-components-files/14/6471.lm2901.png)
主题中讨论的其他器件:LM2901
尊敬的 TI 论坛系列:
我设计了一个使用 LM2901的比较器电路。 但我没有获得所需的输出。
请验证我的原理图并告知我您的建议。
MTH 的默认电压为3.01V、会下降。
当达到相应的电压时、比较器的输出电压仅为0.9V。
提前感谢。
Adarsh Raju
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Adarsh、
正如 Kai 和 Chuck 所指出的、电路中存在几个误差。
您似乎已经假设 LM2901输出可以提供(输出)电压(5V)。 它们只能灌入电流、并且需要一个上拉电压的负载。 因此、连接到接地端的继电器线圈永远不会导通。
1.继电器线圈需要位于输出和电源电压之间,而不是接地。 请注意、这将更改逻辑。
2.继电器似乎没有内置二极管钳位,因此在关闭线圈时需要线圈两端的二极管来钳制线圈反电动势。 如果没有二极管、则反电动势(通常为-70V 至-150V!) 将在几个周期内快速损坏 LM2901。
3.继电器部件号似乎适用于24V 线圈,您使用的是5V。 即使接线正确、24V 继电器也可能无法可靠地仅在5V 电压下拉入。
4.蜂鸣器和 LED 也需要放置在输出和电源电压之间,如继电器线圈。 您的原理图还应显示蜂鸣器和 LED (其他端接地? V+TM)。 我猜是蜂鸣器和 LED 各消耗的电流超过10mA。
5.比较器的输入电压应为3V 或更低。 在低温下、您可能会遇到不正确的输出。
6. 80mA 的继电器高于 LM2901的电流限值(16mA)。 见图6.3。 继电器负载太大、只需将输出上拉至接近5V、这可能会导致 LM2901过热。 需要使用外部晶体管或 MOSFET 来驱动大型继电器。
遗憾的是、我没有看到仅仅更换 LM2901的快速解决方法-即使我们可以在 R-R 输出器件中插上电筒、您仍然会遇到封装、引脚排列和输出电流的问题。
您好、Adarsh、
必须进行一些重新布局、或者对电路板进行一些严重的黑客攻击。 基本电路可以、但输出不正确。
LED 和蜂鸣器返回到哪里? 您能否提供更详细的原理图?
LED 和蜂鸣器的器件型号是多少? 更重要的是、它们的电流是多少? 蜂鸣器也可能需要晶体管或 MOSFET。 如果 LED 以超过10mA 的电流运行、则可能还需要一个晶体管。
您指定了 Q1器件、组件是否需要是 Q1?
您好、Adarsh、
驱动较重负载的一种好方法是在比较器的输出端使用 PNP 晶体管、如下所述:
Kai
尊敬的 Kai:
感谢您一如既往地给予大力支持。
Adarsh、
请查看 Kai 链接的另一个主题、并回答进一步的问题、或告知我们此类负载是否适合您。
此致、
Joe
应用工程师
线性放大器业务部|比较器产品线(CMPS)
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。
您好、Adarsh、
我有点困惑... 您是否能够修改电路板或外部 LED/蜂鸣器电路板?
如果没有对继电器进行修改、您拥有的电路板将无法正常工作。 周期。
简而言之、如 Kai 所示、为了驱动高侧(或接地负载)负载并保持相同的逻辑(在过热时激活)、需要在比较器的输出端添加一个 PNP 晶体管和两个电阻器以提供所需的高侧驱动。
与蜂鸣器和 LED 类似。 如果这些是直接从比较器输出驱动并连接到 V+、则逻辑将相反、LED 将亮起、蜂鸣器将在"正常"时间打开。 因此、PNP 晶体管会增加所需的反转、以便能够正确驱动它们。 因此、PNP 电路可能可以通过 LED 和蜂鸣器添加到第二个电路板。
以下是经过修改的继电器电路:
请参阅以下文章中的"PNP 集电极继电器开关电路":
https://www.electronics-tutorials.ws/blog/relay-switch-circuit.html
需要为 LED 和 Buzzer 电路复制此电路。
如果您可以切断到继电器的输出迹线、则电路可能会被黑客入侵。
如果您想使用 TINA 仿真、我已经附加了它。 当电压源扫描3V 至0V 时、运行瞬态仿真。
您好、Adarsh、
为了简化操作、提供了内置这些电阻器的"预偏置"晶体管。 因此、您只需在单个 SOT-23器件中焊接即可。 此器件的一个示例是:
https://www.diodes.com/part/view/DDTB113ZC?BackID=8432
查找"PNP"和 R1≠R2。 R1 (基极)应至少比 R2低10倍。
此外、二极管直接穿过继电器线圈端子(切勿与反激式二极管共用走线!)。