This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:使用 pararell 2 OPA549来增加电流

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, TINA-TI, LM3464, TPS92518, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105721/opa549-current-increasing-by-using-pararell-2-opa549

器件型号:OPA549
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM3464TPS92518TPS92692

大家好、

我的目标是连续在一个高功率 LED 中使用两个 OPA5495来提供1A 至15A 的恒定电流。 (图中显示了 LED 的规格。)
下图是一个并联使用两个 OPA549s 的电路。 (我参考了数据表中的建议。)
由于我只使用恒定电流、因此我希望保持电压不变并将 ILIM 作为 DAC 进行控制。
实际上、我已经以相同的方式使用一个 OPA549实现了一个0.5-6A 恒定电流源、它运行正常。
(附加电路的配置如图所示、如果忽略温度引起的漂移、则该电路的精度小于1mA。)

我担心的是、数据表提供了两个并行的 OPAMP 图、但很难找到实施这些图的材料或评论。 从我检查过的一些东西中、它们似乎都在挣扎、没有完全解决。

在构建实际电路之前、我需要尽可能多地考虑信息。 也许在实现我的目的的部分、"电压控制的持续恒流源" "、我认为使用 OPA549的方法可能不合适。 实际上、15A 正在考虑2个 OPA549s 的规格、20A 更适合我。

总之、
在上述配置中、我缺少什么或需要考虑什么?
2. TI 是否有更高效或更有效的建议可用于我的目的?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在度假。 您可以在一周结束前得到答案。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些运算放大器不是并联的;IC1002的引脚1/2/3/4未正确连接。

    该电路将在运算放大器内耗散大量功率。 这可能超出 SOA 范围(请参阅图6)、在任何情况下都不是高效的。

    如果您确实关心效率、则需要某种降压转换器。 请参阅 LED 驱动 器、了解允许调光但20A 电流似乎超出其功能的器件。 我想 PWM 调光更容易实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghoo 您好、

    我也有点困惑:

    [引用 userid="516170" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105721/opa549-curry-asing-using-parallell-2-opa549"]我的担忧是数据表提供了两个并行的运算放大器数据

    我只看到图14中的主从电路、您似乎正在使用它? 正如 Clemens 已经提到的、R1005未正确连接。

    我想您将会远远超过 OPA549的限制、这不仅是因为您必须处理的巨大散热、而且是因为两个 OPA549中的电流限制设置不均匀、从而增加了 OPA549中的一个中的散热。

    输出电流为8A 时、输出电压可高达4.8V。 因此、如果您选择的电源电压仅比所需的输出电压高4.8V、则 OPA549必须耗散4.8V x 8A = 38.4W。 使用1°C/W 散热器时、OPA549的结在环境温度范围内将加热至大约38.4W x 2.4C/W = 92°C。 因此、在30°C 的环境温度下、结温将升高到大约122°C、这是相当大的。

    当您采用更高的电源电压以留出一定的输出电压余量时、热耗散会增加得更多。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghoo 您好、

    Clemens 和 Kai 已经解决 了 OPA549恒流应用的许多问题。  高功率耗散水平很可能会成为一个问题、因为 通常很难在一致的基础上达到理想的散热机械要求。 我认为、从 功率耗散的角度来看、Clemens 关于 PWM 调光的建议是更好的方法。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghoo 您好、

    如果您仍然想尝试使用两个 OPA549功率运算放大器来生成高恒定电流、我在下面展示了一个电路、我在一段时间前提出了这个电路、它是改进型 Howland 电流泵的一个修改。 它与传统的改进型 Howland 电流泵不同之处在于、它在泵中集成了一个双功率运算放大器、即引线跟随器配置。 我没有在工作台上构建这个电路、但是它在 TINA-TI 中进行了很好的仿真、所以我确实认为它很有可能实现预期的效果。 我的主要关注点是前面的文章中提到的散热问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA549_5F00_Howland_5F00_Parallel_5F00_02.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您让我知道我的愚蠢行为。 这是一个错误、现在我更正了原理图。

    如原理图中所示、DUT 是一个"白光 LED"、这不仅仅是一个光。 它认为检查器测量 LED 的高 FPS 不适合 PWM 调光。 这就是我使用模拟调光的原因。

    如果20A 超出允许的范围、您能告诉我具有最高电流的 LED 驱动器的信息吗?

    嗯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复。

    也许我不理解您的问题。

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1105721/opa549-curry-asing-by-asing-userval-parasell-2-opa59/4098127#4098127"]我只能看到图14中的主从电路、您似乎正在使用该电路? 正如 Clemens 已经提到的、R1005连接不正确。

    我使用一个 opa549制作并验证了一个器件、但实际上我没有同时使用这两个器件进行测试。 电路仍在设计中。 和 Clemens 的点已校正。

    正如您所关注的、许多线程已经知道以这种方式出现的热问题是一个主题。 当然、这非常困难。 但是、我的器件在空间方面没有受到严重限制。 这意味着允许大面积散热。

    当然、我想考虑更多的方法、但很难找到一个符合我的目标(15A-20A)的解决方案。
    我 目前正在检查可以使用哪些方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的支持。

     关于 OPA549的并联连接、
    我了解到、如果热管理被克服、实施就没有问题。

    您的仿真也将对我大有帮助。
    对于文本中的第二个问题、我是否应该通过另一个主题获得帮助?

    [~引语 userid="516170" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105721/opa549-curry-asing-using-pasrell-2-opa549"]2. TI 提供的任何更高效或更有效的建议是否符合我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些 LED 驱动器仅控制外部电流阱或直流/直流稳压器、指定的电流限制仅指示正常使用。 通过使用不同的组件(例如、更小的感应电阻器、更大的 MOSFET)并插入更强大的栅极驱动器、可能会增大电流。

    看看 LM3464、TPS92518或 TPS92692等器件。 对于这些问题、请在电源管理论坛中提出新问题。

    另请参阅 开关模式 LED 驱动器中的调光

    您是否考虑使用多个 LED? 最简单的解决方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghoo 您好、

     与 模拟解决方案相比、Clemens 建议的开关模式 PWM 解决方案无疑将提供更高的效率并产生更少的热量。 对于任何现代电子产品应用而言、这些无疑都是非常重要的考虑因素。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的持续关注和帮助。

    [~引语 userid="96787" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105721/opa549-curry-asing-using-pasrell-2-opa549/4099538#4099538"]您是否考虑使用多个 LED?

    我只考虑一个高功率(上图中的规格) LED。  

    我不考虑 PWM 调光。 毫无疑问、PWM 调光方法在功率和热量方面非常高效。

    但是、正如我之前解释过的、我的设备(LED)用于照明检查器(摄像头)。

    检查器是一种摄像机、具有高分辨率和高帧/秒。 因此、可以在 PWM 调光时检测到灯亮起/熄灭。

    此时、摄像头的规格可能会有所不同、因此增大 PWM 频率不是一个解决方案。通用 LED 驱动器的分辨率提供的模拟调光非常低、因此很难使用。

    这就是我排除 PWM 的原因。

    此外、电流必须非常稳定。 (几 mA 或更低)我已经使用一个 OPA549配置了一个在最大7A 时非常稳定(在达到热平衡后环境温度为静态时小于几 mA)的器件、并且在连续运行至少20天时非常稳定。

    [引用 userid="96787" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105721/opa549-curry-asing-using-pasrell-2-opa549/4099538#4099538"]最简单的解决方案可能是什么。

    我不知道哪一个更简单、但我还考虑将电流镜与运算放大器和 FET 结合使用。

    根据您的建议、我将在电源管理论坛上提出新问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的另一个问题似乎在主题中没有了。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghoo 您好、

    好的、如果 PWM 规则不适用、这似乎是一个物理研究应用、成本、散热和小型化不起任何作用、那么我会考虑并联使用两个以上的运算放大器。 您可以从图14中获取电路、并添加两个额外的从缓冲器。 然后将均衡电阻器(也称为隔离电阻器)从0.1R 增加到0.4R。

    根据经验、均衡电阻越大、电路就越稳定。 但首先执行相位稳定性分析、并对具有虚拟负载的真实电路进行彻底测试。 为此、您将需要一个尽可能正确的"LED"负载等效电路。

    增加主器件的增益也可以提高稳定性。 图14中的建议电路显示了5V/V 的增益

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghoo 您好、

    然后、使用 Kai 针对多个功率运算放大器的建议、您可以将第二个 OPA549跟随器运算放大器应用于并联输出、我建议使用改进的 Howland 电流泵电路。 当然、OPA549运算放大器的总数变为3、但是每个放大器将提供6.67安培、总电流为20安培。 这将有助于将各个功率耗散降至更合理的水平、并使输出电压摆幅更接近电源轨、从而实现更接近的合规性范围。

    我将提供 并联输出的更新原理图、其中采用了3个 OPA549功率运算放大器、改进了 Howland 电流泵。 最大输出电流已增加至20安。 对于 三个运算放大器中的每一个、我都将串联输出电阻保持在200毫欧。 其他唯一的元件变化是将两个引线放大器反馈电阻器从300欧姆降至267欧姆。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA549_5F00_Howland_5F00_Parallel_5F00_03.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的建议。

    您建议增大增益和均衡电阻可提高稳定性、这对我非常有帮助。
    但是、很难获得 LED 的确切等效电路、因此该部分(均衡电阻的调谐)似乎必须进行实际测试。
    下图是我当前使用的 LED 的 IV 曲线。 最大额定值为18A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您进行了更新的仿真。 这将对我大有帮助。
    但是、还有其他请求。


    1.我的运算放大器使用单个电源(正极)。 您能否在 VCC 为12V 的条件下提供仿真?
    (由于负载的电压低于4V、因此不能忽略由于压降过高而导致的功率损耗。)

    仿真中的均衡电阻器(R3、R5、R11、R12、R4、 R6)是否绝对必要?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junghoo 您好、

    来吧-您应该能够使用我提供的 OPA549 TINA-TI 电路文件并将电源更改为+12V。请注意、我建议的改进型 Howland 电流泵解决方案使用双电源(+/-V)。 我预计 LED 负载将从电路的输出端从 LED 阴极连接到 GND。 然后、OPA549运算放大器将向 LED 负载提供高达20A 的输出电流、并且它们不会灌入电流。 然而、OPA549除了+12V 电源外、还需要一个负电源来保持运行。 如果我的假设是正确的、我建议使用-5V 作为-V。

    与+/-30V 电源相比、使用+12V/-5V 电源将大大降低功耗。 此外、如果您计划使用+12V 电源、由于 OPA549 Vo 摆幅能力限制、正输出摆幅将被限制在比该电平低几伏。 最初、您指示放大器的输入为0至5V。 由于您建议使用较低的电源、因此在不达到 Vo 限值的情况下、电压不可能是那么高。    如果您仍想 使用最大+5V 输入 为 LED 提供20安培输出、则必须调整电路的 V 至 I 跨导增益(ΔIout μ V/ΔVin)。

    R3、R5、R11、R12、R4、 R6仅为 TINA-TI 仿真原理图中的0欧姆电阻器占位器。 以防我们想为它们提供0欧姆以外的值。 它们在实际应用电路中是不必要的。 串联输出 R14、R15和 R17镇流电阻器是您考虑它们时必须使用的电阻器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程