This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:一个输入滤波电阻器断开时的 VIN 状态之一

Guru**** 2978030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105316/ina3221-the-one-of-vin-state-if-one-input-filter-resistor-disconnect

器件型号:INA3221

大家好、

我的客户在测试总线电压时有疑问。 如图所示、他断开了 R 滤波器。 但 VIN-2节点具有电压。

引脚处于高阻态还是电压与 VIN+2相同、就像放大器输入一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我认为 TI 不想透露有关 INA3221输入电路的任何详细信息。

    客户为什么要断开下部滤波器电阻器?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我将查看这一点、并将很快做出响应。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    从技术上讲、输入都不是这两种情况、因为没有放大器。 但是、将输入引脚保持断开将导致该引脚上的电压浮动至未知电压、因为没有返回偏置电流的路径。 因此、除非出于 DFMEA 的目的、我不确定断开这个引脚的意义。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter 和 Kai、抱歉、您造成误解。 这是客户应用的原理图。 它们希望通过串联电阻器 P1R8监测总线电压。 当它们移动 P1R8时、它们还可以测试来自悬空引脚的 PIN11的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉、我现在更困惑了

    我看不到你的观点。 P1R8是分流器吗? 客户是否希望测量分流器前后的电压? 客户是否打算这样做? 但是、通过执行简单的加法、这也可以通过数据表图26中的电路实现。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    我们无法对引脚11的电压在悬空时会漂移到何处进行特定计算。 对于客户而言、了解引脚11电压在浮动时会漂移到什么位置是否是系统关键? 如果是这样、则可能需要凭经验完成此操作。 也就是说、工程师应注意引脚11与总线电气断开时的变化。 我会改变总线电压(尽可能多地改变实际系统运行中的电压)、以检查这个浮动电压在 V_IN+(引脚12、我认为它不是浮动电压)上保持恒定。 对多个系统重复此操作。

    如果浮动电压看起来稳定在一个一致的范围内、那么应该可以安全地假定所有 INA3221将显示相同的行为。 我会在凭经验确定的范围内增加+/-30%的裕度。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我个人不会让 INA3221的任何输入引脚悬空。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

     P1R8是分流电阻器、客户希望测试总线 SYS1_+12V_P 电流。 但他们发现、当移除  P1R8时、节点 SYS1_+12V 电压与之前相同。 客户 感到困惑、询问是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的回复。 我认为客户只是想在移除分流电阻器时测试负载电压的情况。 考虑到移除分流电阻器时、负载与总线断开、处于高阻态。 但他们发现电压与以前相同。 正如您所说的、当引脚11悬空时、我们不太清楚它的状态。 我会建议客户在不同的情况下进行进一步测试。 在使用分流电阻器的同时、客户可以断开总线和负载、我们是否有任何好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Chris、

    很抱歉我没有提前说明这一点。 kΩ 表中的规格表所示、IN-引脚(保持悬空时)具有620 μ A 的输入阻抗。 然而 、IN+和 IN-引脚之间有一些内部电阻、所以 如果 IN-引脚 断开连接、它仍将保持接近相同的 VBUS 电压、因为 IN+仍然连接到总线。

    希望这有道理。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    非常清楚。 我会告诉客户信息。