This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293:电流放大器损坏、IN-和 GND 之间具有低阻抗

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: INA293, INA240, INA290
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107076/ina293-current-amplifiers-damaged-and-low-impedance-between-in--and-gnd

器件型号:INA293
主题中讨论的其他器件: INA240INA290INA241

你好

我 正在使用 INA293A2作为我们其中一款产品(电子负载)的电流测量器件。 我们以前使用过 INA240A2、但由于器件短缺、我们不得不寻找替代方案。

我们在同一电路中使用 INA293A2、并按照数据表中的建议在输入端使用小型滤波器、  

我们发现的问题是、一些部件在工作一段时间(几分钟或几个小时)后出现了某种程度的故障、故障是输入对 GND 具有低阻抗。 我们还注意到、来自输入差分滤波器的10欧姆电阻器受损、呈现出更高的值(有时两个电阻器、有时只有一个)   

我们的应用最大电压限制为60V、因此共模最大电压为60V。

我认为可能是由于电源和负载之间的电感导致的尖峰产生的电压过高、 但是、当使用示波器进行测量时、该 di/dt 的增加量约为+12V、因此最大值为72V、完全处于数据表中规定的110V 额定值和120V 存活率范围内。

这是此器件的已知问题、还是此 IC 上有故障模式列表?

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    INA293可承受比 INA240更小的差分输入电压。 您是否还检查了差分输入电压?

    您应该直接在 INA293上测量、而不是在分流器上测量。 只有这样、才能看到 INA293的实际输入电压。

    此外、使用这样一个接地弹簧:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    您是否认为此问题可能是由于 Vdiff 过大所致? 根据数据表、我们的模型可高达+/-12V、并且在3A 负载下具有34m Ω 的分流器(在3A 负载下、差分输入可高达102mV)

    由于走线较大和负载类型(BJT 晶体管和串联 SMD 电阻器)、分流线路上的电感必须最小、但我同意我们需要实际测量它。

    共模电压是否会对 IC 造成更大的问题、还会解释10欧姆电阻器损坏的原因?

    感谢您的支持、

    圣保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    [引用 userid="523601" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1107076/ina293-curry-amplifiers-damers-damagain-and-low-imped-in-and-GND/4102155#4102155"]共模电压不会对 IC 造成更多问题、还会解释损坏的10欧姆电阻器[引用10欧姆?]

    损坏的10R 电阻器清楚地表明发生了严重故障、而疯狂的电流流入 INA293。 通常、这是由于违反共模输入电压范围所致。

    您在输入端是否有任何需要或不需要的开关? 电源电压是否以稳定的方式突然进入和离开电流限制模式? 或者有一个糟糕的接触、而这种接触却毫无结果地打开了吗? 所有这些都会导致电感反冲、从而有可能损坏 INA293。

    您能详细介绍一下您的应用吗? 您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    我没有提到过、  当这些电阻器发生故障时 、它们从10欧姆变为1.5欧姆左右、但不会开路、这可能意味着这是一种非常简单的现象。

    我还怀疑此问题可能是由于校准期间接线接触不良造成的、 但是、只能通过中断电流(PSU 保护设置上的最大电压限制为60V)、因此我对线路电感和上升尖峰的担忧...但是、在示波器上、我只能看到类似于500MHz 示波器上12V 的上升。

    我们的应用是由2个并联 BJT 和1欧姆发射极侧电阻器构成的电子负载。 我们使用 DAC 来修改电流的设定值、并在高侧使用34m Ω 串联分流器来测量电流(由于并联 BJT、比在低侧测量更容易)

    我想、我们可以在下一次迭代时通过在负载输入上使用 TVSS 来改进设计、可能还可以在差分输入上使用 TVSS 来钳制可能发生的任何过压。

    您是否知道由于电感尖峰或 PSU 调节不良而导致共模电压过高的这些问题是否常见?

    圣保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    我同意凯先生所说的话。   如果电感尖峰超出应用最大值、则我发现了问题。  大多数情况下、由于该器件仅具有-4V 电压、但我们的绝对最大额定值为-20V、因此它处于低 VCM 侧。  就像 Kai 建议的、Vdiff 中的尖峰可能是您所分享的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Javier

    为了更好地应对这些尖峰、我们将实施一些常见和差分电压保护。

    在下一次产品迭代中、由于 INA293不可用、我们将不得不使用 INA290、但我认为它也是我们需要解决的问题。

    感谢大家!

    祝你一切顺利、

    圣保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paulo、

    INA290对 低于2.7V 的 VCM 功能有更多限制。  它具有相同或更好的绝对最大额定值、因此它可能更适合这些响应。  我仍会研究根本原因、以确保其得到缓解。  此外、INA240是否从未显示此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Javier

    是的、我知道 VCM 的最小值较高、但我们的应用从6V 上升到60V、因此我想这不是问题。 我想、如果我们施加低于2.7V 的电压、IC 就不会输出比例值。

    当然、我们将采取措施缓解共模和差模问题。

    对于 INA240、我们从未遇到过这个问题。 事实是、在 INA240上、我们仅施加最大40V CM、而不是像我们在这里所做的那样施加60V 电压、但我们使用类似的分流电阻器测量了大约相同的电流值。

    在 INA240数据表中、似乎是一款用于处理 PWM 开关的产品、因此我认为该产品的弹性可能更高一些...

    圣保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣保罗

    感谢您确认 VCM 范围。  我很高兴您知道 INA290的限制。  我们将在未来推出一款能够更好地处理 VCM 开关的器件、该器件比 INA240小。  INA241当前处于预览模式。  INA241还具有更大的 VS 范围。

    如果您有其他问题、请告知我们。