主题中讨论的其他器件: INA240、 INA290、 INA241
你好
我 正在使用 INA293A2作为我们其中一款产品(电子负载)的电流测量器件。 我们以前使用过 INA240A2、但由于器件短缺、我们不得不寻找替代方案。
我们在同一电路中使用 INA293A2、并按照数据表中的建议在输入端使用小型滤波器、
我们发现的问题是、一些部件在工作一段时间(几分钟或几个小时)后出现了某种程度的故障、故障是输入对 GND 具有低阻抗。 我们还注意到、来自输入差分滤波器的10欧姆电阻器受损、呈现出更高的值(有时两个电阻器、有时只有一个)
我们的应用最大电压限制为60V、因此共模最大电压为60V。
我认为可能是由于电源和负载之间的电感导致的尖峰产生的电压过高、 但是、当使用示波器进行测量时、该 di/dt 的增加量约为+12V、因此最大值为72V、完全处于数据表中规定的110V 额定值和120V 存活率范围内。
这是此器件的已知问题、还是此 IC 上有故障模式列表?
谢谢!
此致