This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9152:SHDN 引脚上的下拉值

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9152, TLV9152-Q1, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106222/tlv9152-pull-down-value-on-shdn-pin

器件型号:TLV9152
主题中讨论的其他部件:、 UCD9090

您好!

我们在数据表中看到关断引脚上存在下拉电阻。

我们打算执行以下原理图、以确保在3V3出现(3V3_aux 前面存在)之前 CPU 上没有电压。

在 POR 结束前、UCD 的输出未被引导、我们希望在驱动关断引脚的信号上放置一个到 P3V3_AUX 的外部上拉电阻。

但是、数据表未提供有关下拉值的信息、仅提供整个电压范围内的典型电流、因此它没有太大帮助。

您是否有有关它的更多信息?

R1上的10k 是否足以确保 TLV9152在电路板启动时关闭、直至 UCD 驱动0逻辑电平?

此致、

克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 典型电流、10k Ω 电阻器将产生5mV 的压降。 因此、即使我们假设最大 SHDN 电流是它的十倍、这也是安全的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们肯定地考虑电流是肯定的、但正如所说的、器件嵌入了一个下拉电阻、我更想考虑的是由 R1和器件内部的下拉电阻引起的电压分压器。

    这就是为什么我在强调数据表时不清楚、因为在整个器件电压范围内指定电流并不完全有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、克莱蒙特、  

    我刚刚在实验室中对此进行了测试、R1的存在不会改变器件的关断功能。 以下问题不适用。  

    [引用 userid="365761" URL"~//support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1106222/tlv9152-pull-down-value-on" shdn-pin/4098417#4098417"]我更想知道由我们的 R1和器件内部的下拉电阻引起的潜在分压器。[/quote

    器件3.3V 打开、SD 3.3V 与10k 串联、输出被禁用。  
    器件3.3V 打开、SD 3.3V 关闭与10k 串联、启用输出。

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    感谢您的回答。

    然而、测试对我们来说还不够、因为我们需要证明设计选择是合理的。

    您是否能够向我们提供有形数据?

    此致、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Cl é ment、  

    我不明白、您真正证明哪种设计选择是合理的? 运算放大器或 R1?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    R1的值与运算放大器内部的内部下拉电阻器兼容、而运算放大器本身并未指定该值。

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、克莱蒙特、  

    明白了、我可以在星期一再次进入实验、并确认电阻器(R1)和 SD 引脚的交叉点处的电压是多少。  
    请允许 EOD 在6月6日之前提供。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    这仍然意味着它是单个设置上的测试数据,您是否能够通过设计团队提供工程数据?

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、克莱蒙特、  

    明白了、我在内部询问了这是否允许我分享。  
    同时、您能否指定您使用的是汽车版本(TLV9152-Q1)还是商用版本(TLV9152)器件?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    您希望 SDEN 引脚至少为1.1V;即3.3V - 1.1V / 10k = 220uA 流速。 典型的电流需求为0.5uA、最高可达16V!

    作为上拉电阻、10K 至3.3V 绝对没问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    : 我们使用的是商业版本。

    :如果我考虑到它确实可以正常工作的典型电流、我不会对此提出质疑、是的、可用的电流远高于它。

    但是、出于最坏情况分析的目的(关键设备在航空领域需要)、我 需要根据有形数据进行论证、我无法用" 电流远高于典型值、它将在所有条件下工作"来解释、即使我从工程判断中知道情况也是如此。

    这就是为什么我坚持不提供该偏置电流的最大值。

    很抱歉打扰你  

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clement、

    我理解您的观点、但这是唯一的问题吗? TLV9152规格中约有一半没有限制。 一些规格不包括温度。  您是否需要我推荐具有更明确限制的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我确实必须承认,我只集中讨论了这个特定项目。

    我和一位同事讨论了这个问题,他告诉我,当只有典型的信息可用时,他通常应用 x3系数,您是否认为这是所有非有限项目的可接受经验法则?

    如果您想到 的器件在类似的布板空间中具有更明确的限制、我确实会感兴趣。 考虑到在我们使用 UCD9090驱动引脚之前、它需要一个可在电路板上电时通过上拉/下拉在外部进行设置的关断/使能引脚。

    谢谢、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、克莱蒙特、  

    数据表中有一个统计信息部分、可帮助构建更强大的设计。  

    这与您的同事向您介绍的内容类似。 我将让 Ron 提供他的建议。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱蒙特

    以下是  适用于3.3V 应用的示例数据。  初始 部分是线性的、直到充当电阻 器的 FET 的通道被挤压。 之后、电流变为恒定。 整个 温度范围内的 ISD 与电压间的关系。

     

    不同 电源 电压[0V、3.3V、16V]的 ISD 低于

    ISD vs 低于。 VSD = 16V 压紧通道(限流)

    下拉 FET 的电阻基于受控 过程。

    在 这种情况下、您的学院的3倍经验法则是合理的。 了解电阻器的性能后、应放心 使用 SD 引脚。

    我没有找到具有 更多参数和限制的同样小、关断、相似的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您提供其他数据。

    此致、

    克莱蒙特