This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704-SP:散热焊盘

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704-SP, LMP7704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105969/lmp7704-sp-thermal-pad

器件型号:LMP7704-SP
主题中讨论的其他器件: LMP7704

您好!

你好。 客户想要验证 LMP7704-SP 是否在 HBH 封装背面有散热焊盘。  数据表中未列出、但在单独的 HBH 封装表中进行了红线说明。 请告知此器件的目录版本中没有散热焊盘。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    数据表的第二至最后一页、封装详细信息部分中列出了这一信息。 目录版本采用不同的封装、而不是 HBH 封装。 在 LMP7704-SP 的6.4热性能信息部分中可以看到的是结至外壳(底部)热阻、这在常规 LMP7704版本中是看不到的。 这就提供了外壳底部有一个散热焊盘的线索。 这方面的专家在我将在本周结束前请他核实我的意见时不能出席。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    Castrense 是正确的、LMP7704-SP 确实有一个底部散热焊盘。 PG 的数据表图。 26展示了它、但没有对其进行标注。 如果您从 LMP7704-SP 网页访问封装信息、它提供了更完整的图纸、用于标记散热焊盘:

    https://www.ti.com/lit/ml/mccf004a/mccf004a.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程