Other Parts Discussed in Thread: ISO224
我们使用 ISO224来测量 高压交流/直流电源转换器。
我们使用低噪声电压源对测量电路进行了校准、精度是非常可接受的。 但是、当我们将测量电路连接到噪声电路、如直流电压或 LCL 输出滤波器时、我们会观察测量中的偏移。 HV 分压器 R1 =1M 到 R2 = 8、4k 欧姆、滤波电容器接近 Vin I 1nF。 可以通过连接接近 Vin 的额外电容器(如15nF)来消除失调电压、但带宽太低、并且存在稳定性问题。
请帮助您了解如何改进电路、使 BW 相对较高、无偏移。