我们使用 ISO224来测量 高压交流/直流电源转换器。
我们使用低噪声电压源对测量电路进行了校准、精度是非常可接受的。 但是、当我们将测量电路连接到噪声电路、如直流电压或 LCL 输出滤波器时、我们会观察测量中的偏移。 HV 分压器 R1 =1M 到 R2 = 8、4k 欧姆、滤波电容器接近 Vin I 1nF。 可以通过连接接近 Vin 的额外电容器(如15nF)来消除失调电压、但带宽太低、并且存在稳定性问题。
请帮助您了解如何改进电路、使 BW 相对较高、无偏移。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用 ISO224来测量 高压交流/直流电源转换器。
我们使用低噪声电压源对测量电路进行了校准、精度是非常可接受的。 但是、当我们将测量电路连接到噪声电路、如直流电压或 LCL 输出滤波器时、我们会观察测量中的偏移。 HV 分压器 R1 =1M 到 R2 = 8、4k 欧姆、滤波电容器接近 Vin I 1nF。 可以通过连接接近 Vin 的额外电容器(如15nF)来消除失调电压、但带宽太低、并且存在稳定性问题。
请帮助您了解如何改进电路、使 BW 相对较高、无偏移。
尊敬的 Fikolek:
右侧的元件 R1、R2和 C?=1nF、它们是靠近 ISO224还是距离较近? 要用作有效的低通滤波器、图47中的 RFILTIN 和 CFILTIN 应靠近 ISO224。 如果只有 CFILTIN 靠近 ISO224、但不靠近 R1、R2、则在靠近 CFILTIN 的位置添加一个额外的 RFILTIN。
[引用 userid="187323" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1101985/iso224-奇怪的失调电压 when -noise-hv-voltage-is Measured/4091192#4091192"]从电气 角度来看、这两个电路是等效的、但可以帮助我了解测量噪声信号时发生和失调电压发生的原因[引用/引用]就噪声而言、这两个电路并不是那么等效。 在 GND1至 HV 之间的附加电阻上、有噪声的电流会导致有噪声的压降。 这可能会据称耦合到输入信号 VIN 中、也可能会作为额外的共模噪声出现在隔离栅上、并会加重 ISO224的共模抑制。 通过使 RFILTIN 和 CFILTIN 接近 ISO224、可以防止或至少减少不必要的耦合进入输入信号。 您已经注意到、通过巧妙地选择 GND1的连接点可以减少额外的共模噪声。
Kai
距离大约为7mm、因为布局紧凑且空间不足。 布局不是我的、但很明显、您认为 Cflt 应该接近 ISO224是正确的。
当我将第二个电容器15nF 焊接 到 Cfilt 背面时、偏移消失、距离仍然大约为7mm。
感谢您的解释。 幸运的是、我的电路中有两个额外的未使用 ISO224、我可以使用它进行一些新测试并轻松进行比较。
我会尝试直接在 IS224的引脚上移动1nF、并在第二个焊接附加 Rfilter 中移动1nF。
我将在几天内通知您。
尊敬的 Fikolek:
[引用 userid="187323" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1101985/iso224-奇怪的偏移-当噪声为 hv-voltage-is 测量值/4092664#4092664"]当我焊接在 Cfilt 背面的第二个电容器15nF 时,偏移量仍然消失了,该情况又如何?]那么、即使距离尚未达到最佳状态、您仍然可以改善情况。 顺便说一下、7mm 对于 CFILTIN 来说还不错。
了解 RFILTIN 在您的电路中的位置将会很有趣。 RFILTIN 的位置几乎与 CFILTIN 一样重要。 您能展示您的图层吗?
Kai
你好!
我准备了三个相同的电压测量电路和噪声交流70Vrms 50Hz。 在下图中、您可以看到由我们的 DSP 测量的三个电压。
a)蓝色-单端型分压器、距 IS224 7mm Cfilt 1nF
b)绿色- Cfilt 直接在 ISO224的支脚上移动了1nF
c)橙色、Cfilt 直接在 ISO224的引脚上移动了1nF、在 Cfilt 和 R2之间、我添加了 Rfilt=499R

我不允许公开更详细的布局、但您可以从 数据表中看到"r1"是10x1206电阻器、位于底部(蓝色层)、C70是 Cfilter、R86和 R87是亚 istute R2。 还有5V 和 GND 中间层、但已关闭。 ISO224放置在底部、滤波电源电压电容器靠近桥臂。 在 toplayer 上、ISO224上方是隔离式直流/直流模块。 突出显示 的导线是 CRTD 和 Vin 引脚之间的连接。