主题中讨论的其他器件:INA281、
大家好、团队、
客户正在评估 INA281以替代 INA194。
客户表示:此组件存在问题,引脚输出上没有任何电压。
您能否帮助我们分析差动功能的工作原理以及主要的功能差异?
谢谢、
胡安。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Juan、
INA194有问题吗? 数据表中详细记录了 INA194与低 Vsense (<20mV)相关的问题。 误差将取决于 VCM 和 VS 电压。 我认为 INA281是一个更好的选择。 INA281不能低于-4V VCM、并且 INA281的 VSense 和 IQ 会略微改变带宽。 除了这些主要差异之外、我还想向 INA281方向努力。 下面是一个比较链接。
您好 Javier、
过去使用的是 INA194、现在正在改用 INA281。
正如您所说的,INA281器件比 INA194更好,但在其电路板上不起作用,我们不理解为什么 INA281看起来更好。
在数据表中、它们在第7.4.1部分单向运行中发现、我们需要施加至少20mV 的差分输入电压、这与 INA194不同、INA194似乎没有相同的要求。 这是否是它们在输出引脚上没有任何内容的原因?
谢谢、
胡安。