主题中讨论的其他器件:OPA336、 TINA-TI
我使用该运算放大器来集成非常小的光电流。 信号斜升约40ms。 C3保持集成信号直到 U3 (模拟开关)复位积分、然后重复该过程。
未显示: 输出直接驱动具有10pF S/H 电容的 ADC。
我已成功将此方法与 OPA336结合使用。 新电路使用 LPV542、该器块振荡很大。 我在电路中插入了 R3、以减少这些振荡。 R3作为隔离电阻器的位置与 LPV542数据表图38中所示的不完全相同。 虽然图中显示了反馈后的 R (ISO)、但我将 R3置于反馈内部、以便将输出 与反馈电容隔离。 (这是一种试错、这似乎是有效的。)
但是…
当光电流为零或接近于零时、电路在50Hz 时振荡。 它只是一个纹波(幅值介于10-30mV 之间)、但令人烦恼的可重现性。 当有轻微的光电流时、它的工作正常。 这不是天线问题,因为所有的信号布线都很小很小--关于组件本身的尺寸。
我是否对 R3出了问题? 我还能做些什么来降低50Hz 的振荡?
非常感谢您的专业知识。
-Zim