This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:如下面所示、分流电阻器之间的电压是否限制在82mV 左右?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110079/ina226-is-there-a-limit-to-the-voltage-between-the-shunt-resistors-up-to-about-82-mv-as-shown-below

器件型号:INA226

分流电阻器之间的电压是否限制在82mV 左右、如下所示?

是否可以将其用于分流电阻的配置:1Ω Ω、电流:最大0.7A、如下所示?

此外、在上述条件下、它是否会影响电流监控器的功能和精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuhiro:

    INA226中有一个16位 ADC、步长为2.5µV μ V 的1LSB。 2.5µV x 65536 =+/-81.92mV。 超出此输入电压范围的所有内容都将超出内部16位 ADC 的范围。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可精确测量分流电阻器上高达82mV 的差分电压。 显然,该器件无法在输入电压超出范围时进行精确测量,如 Kai 所述。

    它可用于分流电阻的配置:1Ω Ω、电流:最大0.7A。 不过、问题是最大输入为700mV、超出范围。

    在上述条件下、由于输入超出范围、因此不存在精度问题。 但设备将继续工作且不会损坏。 指定的输入限值为:

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Kai 和 Guang,

    感谢您的及时响应。

    我知道它可以在1Ω/0.7A 的条件下使用、但无法准确测量电流。

    感谢您的支持。