This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2784:该器件的 AOL 是什么、#39

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1110861/tlv2784-what-s-the-aol-of-this-part

器件型号:TLV2784

你(们)好

我在数据表中没有发现开环增益规格、我们是否有任何有关这方面的可用数据?

此外、对于输出特性部分的 VOH、对于3.3V 电源的用例、典型输出高电压是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    查找 AVD 规格。

    另请参阅此应用手册:

    e2e.ti.com/.../sloa83.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai

    错过了这个部分...

    在   采用3.3V 电源的整个温度范围内、典型输出高电压又如何呢?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    只需在电气表或图6中添加0.6V 至2.7V 数据即可。

    +0.6V = 3.3V - 2.7V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    用于响应的 THx。

    电压也是如此吗?(也就是说、3.3V 电源完整范围内的电压为200mV)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请转至数据表的第6页、查看高电平输出电压和低电平输出电压规格。 进行一些简单的数学运算、自行找到答案

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的