请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV2784 你(们)好
我在数据表中没有发现开环增益规格、我们是否有任何有关这方面的可用数据?
此外、对于输出特性部分的 VOH、对于3.3V 电源的用例、典型输出高电压是多少?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在数据表中没有发现开环增益规格、我们是否有任何有关这方面的可用数据?
此外、对于输出特性部分的 VOH、对于3.3V 电源的用例、典型输出高电压是多少?
此致
尊敬的 David:
查找 AVD 规格。
另请参阅此应用手册:
Kai