Other Parts Discussed in Thread: LMH6722, OPA3693
主题中讨论的其他器件: OPA3693
我们的信号是负脉冲的大约2ns 下降时间(500mV->300mV)。
如下所示:

我想扇出1到8的信号。
我想使用 LMH6722*2来制作扇出电路、哪个信号 I/O 来自 func-gen 并经过扇出板、最后转到示波器。
如果我采用 LMH6722*2,除了“50欧姆 I/O 端接阻抗匹配”之外, 我还应该关注什么?
需要 LDO?
我的基本考虑如下。

哪些方面可以改进?
有人可以给我建议吗?