This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6722:扇出模拟信号

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6722, OPA3693

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1111959/lmh6722-fanout-analog-signal

器件型号:LMH6722
主题中讨论的其他器件: OPA3693

我们的信号是负脉冲的大约2ns 下降时间(500mV->300mV)。

如下所示:

我想扇出1到8的信号。

我想使用 LMH6722*2来制作扇出电路、哪个信号 I/O 来自 func-gen 并经过扇出板、最后转到示波器。

如果我采用  LMH6722*2,除了“50欧姆 I/O 端接阻抗匹配”之外, 我还应该关注什么?

需要 LDO?

我的基本考虑如下。

哪些方面可以改进?  

有人可以给我建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、

    结果是:

    e2e.ti.com/.../dewei_5F00_lmh6722.TSC

    最好这样做、如数据表中建议:

    或者类似这样、要克服电缆阻尼:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewei、  

    如果/当您尝试某个 Kai 的方法时、或者有任何后续问题、您是否可以更新我们的信息?

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种需要考虑的解决方案是一些三路固定增益视频缓冲器、如 OPA3693所示、它可驱动75欧姆电缆、 但也可以在50欧姆下工作-可以使用其中3个、并禁用1个通道。如 Kai 所示、增益为2时、该增益比 LMH6722快一点。 所有这些都是电流反馈、因此您需要使用一些反馈 R 来运行以实现稳定性。 此外、这三通道器件(用作 RGB 驱动器)的布局比四通道运算放大器引脚布局要好得多、  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa3693.pdf