This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2401:TLV2401:电源电流过大(故障器件或假冒器件)

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2401, LPV511, LPV811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1120097/tlv2401-tlv2401-excessive-supply-current-faulty-or-fake-devices

器件型号:TLV2401
主题中讨论的其他器件: LPV511LPV811

你好!
我们使用 TLV2401设计了一个应用。 在进行五分频时、我正在跟踪 TLV2401的意外过大电源电流。 除了电流消耗过大之外、这些 TLV2401s 还能按预期在运算放大器中正常工作。 在我们的设计中、输入端的电压约为1.2V、电源电压为~4V。

今天、我决定单独测试 TLV2401、因此我将唯一的 TLV2401焊接到了测试板上、绕过了330nF 和10µF μ F (两个陶瓷电容器)。 我尝试将两个输入悬空、将它们都设置为接地、并将它们中的每一个连接到其中一个电源轨。

在所有这些情况下、TLV2401消耗的电流为~6µA μ A、而不是预期的880nA。 我们从 DigiKey 订购了器件(N:296-1671-1-ND)。 我很确定他们是伪造的。 今天、我在我们订购的产品中测试了8个单独的放大器、所有放大器在4V 电源电压下均显示~6µA μ A IQ。

我能否将剩余器件从 DigiKey 发送给 TI 的某个人以确认它们是否存在故障或假冒问题? 我们需要在设计中取得进展、因为采购状况不明确、可能会收到更多故障器件、设计处于验证阶段、现在暂停。 如果确认 DigiKey 提供的器件存在故障或虚假、Digikey 必须丢弃其受影响的库存、然后才能再次向他们订购。

同时、我将提示直接从 TI 订购替换器件。

感谢您的回答。

此致、

Markus Schrodt

Microtronics Engineering GmbH、www.microtronics.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    [引用 userid="388058" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1120097/tlv2401-tlv2401-过度 供电电流-故障或虚假器件"]我尝试将两个输入悬空、将它们都设置为接地并将每个输入连接到其中一个电源轨。

    不是那么快。 您对输入执行的操作会使电源电流大幅增加、因为您会强制 OPAMP 离开其线性工作范围。 检查电源电流的最佳方法是将运算放大器的正输入连接到 Vcc/2、并将运算放大器的输入连接到其输出。 这样、运算放大器便在其线性工作范围内运行、电源电流变为标称值。 并且没有任何其他东西连接到 OPAMP 的输出、甚至没有示波器或数字电压表、因为电容负载会使 OPAMP 振荡、这也会使电源电流增大。

    顺便说一下-尽管可能不是电源电流增加的原因-数据表建议使用一个与100nF 陶瓷并联的6µ8 μ m 钽来实现电源电压去耦。 这与钽电容器的有限 ESR 的利润并联。 另一方面、两个不均匀的陶瓷电容器并联可能不是一个好主意、因为两个电容器具有非常低的 ESR、并且可能会出现谐振。

    此外、我从未听说过 Digikey 正在销售假芯片。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,克拉斯。

    我对该批次的其他样本进行了以下附加测试:

    Vout 连接到 IN-时配置为缓冲器。 IN+连接到正电源(4V):6µA μ A 电流消耗。

    配置为缓冲器,Vout 连接到 IN-。 IN+被连接至负电源(GND):12µA μ A 电流消耗

    两者都没有其他连接到 Vout 和简单的100nF 旁路电容器。 使用示波器探头进行的其他探测未发现任何振荡。

    我可以在下周的 VCC/2下再次运行这些测试、如果您建议 TLV2401在其他情况下的电流消耗要高六倍、即使它是 RRIO 型放大器也是如此。

    我非常怀疑、特定需要钽电容器来使电源电流降至规格。 此外、在放大器的电源轨限制下运行时、我没有任何理由会产生过多的额外电流消耗。 仿真模型未显示此行为、我遇到的任何低功耗运算放大器也未显示此行为。

    如果该放大器会显示此类关键行为、我希望在数据表中找到此类信息? 不要忘记、在原始设计中、输入电压为1.2V 左右、电源电压为4V。

    但你是对的、我从未遇到过 DigiKey 的错误或虚假芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这里是 Tina TI 的一些测试用例。 所有这些都显示了使用 VCC/2的缓冲器的电流消耗没有差异、尽管在所有情况下、电流似乎都有点太高、我想知道该模型到底有多大的可用性。

    将任何输入设置到正电源轨会显示大约3mA 的电流消耗、这在我看来也是不合理的。

    e2e.ti.com/.../LPV2401_5F00_testcases.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    [引用 userid="388058" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1120097/tlv2401-tlv2401-过度 供电电流故障或虚假器件/4152621#4152621"]如果您建议电流消耗较高、则可以在下周在 VCC/2下再次运行这些测试[如果您认为当前的 RRIO 类型为6倍]。

    一些较旧的运算放大器确实显示了电源电流的这种增加、而 TLV2401是从1999年开始的。 因此不能将其排除在外。 因此、我建议使用电压跟随器测试电路、其中正输入连接到中间电源。

    [引用 userid="388058" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-foruma/1120097/tlv2401-tlv2401-过度 供电电流-故障或虚假器件/4152621#4152621"]我非常怀疑需要使用钽电容器来降低电流规格[引用/引用电容器]。

    当然。 我说是这样。

    [引用 userid="388058" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1120097/tlv2401-tlv2401-过度 供电电流-故障或虚假器件/4152621#4152621"]此外、我在运行电压轨/电流限制时看不到任何额外消耗量的原因。]

    当 OPAMP 由于输出级处于饱和状态而无法闭合反馈环路时、可能会发生这种情况。 然后、输出级的驱动器级尝试驱动输出级、使"其全部强度"超出饱和值。 一些比较器也会受到这种现象的影响。 但通常情况下、这是由 NPN 和 PNP 晶体管制成的芯片所导致的。

    [引用 userid="388058" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1120097/tlv2401-tlv2401-过度 供电电流-故障或虚假器件/4152621#4152621"]仿真模型未显示此行为、

    TLV2401的型号从1999年开始、非常有限。 我非常确信、它不会在不同条件下对电源电流进行建模。

    [引用 userid="388058" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumes/1120097/tlv2401-tlv2401-过度 供电电流-故障或虚假器件/4152621#4152621"]如果此放大器显示此类关键行为、我希望在数据表中找到此类信息?]

    是的、我希望也是这样。 但数据表中通常未指定该值。

    [引用 userid="388058" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1120097/tlv2401-tlv2401-过度 供电电流-故障或虚假器件/4152621#4152621"]请不要忘记、在我的原始电源设计中、输入电压为1.2V[引用 V/4V]。

    我只想帮助...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!  

    我们的电源电流数据表规格(950nA 最大规格)特别适用于以下特定测试条件:  

    要查看电源电压范围内的典型电源电流行为、请参阅我们的典型特性图。  

    如果您怀疑有任何假冒器件、请遵循我们反假冒页面上的说明和指南:  
    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html 

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai Klas

    我认为、根据您的输入、我可能无意中发现这些器件存在未记录的行为。 我的设计是一款电压限制器、在正常运行时确实具有开环和闭环。 让我在本周返回原型所在的位置、并进行一些进一步的测量。

    有趣的是、这种行为几乎找不到、但我找到了一篇包含一些提示的文章:

    www.analogue.com/.../maximum-supply-current-that-wasnt.html

    似乎我刚刚幸运地使用了我到今天为止使用的微功耗/毫微功耗器件、而现在使用这个较旧的模型、我不得不以艰难的方式学习它。

    感谢您的帮助!

    M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一些测量的后续操作。 数据表中缺失的一个非常重要的信息。 您将看到、当输出接近其中一个电源轨时、TLV2401的电源电流升高到它的倍数。

    还包含一个类似但从不包含的器件(LPV511)、该器件在此上下文中表现出更好的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您的出色测量

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为您提供了更多测量值。 这次使用5.5V 器件:Microchip MCP6031和 TExaS LPV811

    首先、一些测试作为缓冲器、输入连接到输出、电压连接到正输入

    器件名称 负电源轨端输入时的电源电流(0V) 输入处于电源轨中间时的电源电流(2V) 正电源轨端输入时的电源电流(4V)
    Microchip MCP6031 1.569µA μ A 0.665µA μ A 0.657µA μ A
    TI LPV811 0.437µA μ A 0.436µA μ A 0.340µA μ A

    然后、一些开环测试的结果非常相似:

    器件名称 IN-在 GND、IN+在 VCC (4V) IN-在 VCC (4V)、IN+在 GND
    Microchip MCP6031 0.425µA μ A 1.56µA μ A
    TI LPV811 0.321µA μ A 0.434µA μ A

    LPV811在这方面非常出色。 MCP6031适合高侧电流测量(采用 PMOS ->电流输出配置)等应用、但负饱和时的电流消耗略高。

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    感谢您分享测量结果

    Kai