This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:输出电压比应有的高300-400mV

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7322, LM258, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124277/lm7322-output-voltage-300-400mv-higher-than-it-should-be

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: LM258、 TINA-TI

您好!

我将在非反相运算放大器配置中使用 LM7322、如下所示。

我获得的输出值比我预期的高约350mV。 当 PWM 的 Von = 5V、Voff= 0V 且占空比为50%时、同相输入的值为2.5V。 增益为2时、输出应为5V。 我将获得5.35V 的值。

该约350mV 的静态直流偏移对于非反相输入的0V 输入保持为真、因为它提供约375mV 的输出。 当同相输入上有5V 电压时、输出电压大约为10.4V。

当我探测运算放大器的反相输入时、它上存在大约600mV 的纹波、不确定原因。 当我在其位置使用 LM258运算放大器时、没有纹波。

有什么想法吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeevan、

    不要忽略 OPAMP 的高输入偏置电流。 它流经两个100k 电阻器、导致输出端出现不可忽略的压降、作为不需要的失调电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速回复。 从数据表中可以看出、输入偏置电流最大值约为1.5uA。 当2.5V 信号进入两个100k 电阻器时、这将提供大约12.5uA 的输入电流、这应该足够了。  

    我是否有误解?

    谢谢、

    耶万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../jeevan_5F00_lm7322.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.5µA x 200k = 0.3V

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然! 非常感谢您的帮助。

    此外、您使用的是什么 SPICE 工具? 它看起来很棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 TINA-TI。 它是免费的、可在此处下载:

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    Kai