This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7322:输出电压比应有的高300-400mV

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7322, LM258, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1124277/lm7322-output-voltage-300-400mv-higher-than-it-should-be

器件型号:LM7322
主题中讨论的其他器件: LM258TINA-TI

您好!

我将在非反相运算放大器配置中使用 LM7322、如下所示。

我获得的输出值比我预期的高约350mV。 当 PWM 的 Von = 5V、Voff= 0V 且占空比为50%时、同相输入的值为2.5V。 增益为2时、输出应为5V。 我将获得5.35V 的值。

该约350mV 的静态直流偏移对于非反相输入的0V 输入保持为真、因为它提供约375mV 的输出。 当同相输入上有5V 电压时、输出电压大约为10.4V。

当我探测运算放大器的反相输入时、它上存在大约600mV 的纹波、不确定原因。 当我在其位置使用 LM258运算放大器时、没有纹波。

有什么想法吗?

谢谢!