This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3091:1/10电路的增益

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: THS3091, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1121704/ths3091-gain-of-1-10-circuit

器件型号:THS3091
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我正在设计增益为1/10的电路。 频率(最大值)= 10kHz。 RF = 86.6 Ω、Rin = 866 Ω。 对于 THS3091、这是一个稳定的电路。 我从未使用运算放大器设计过衰减电路。 我想知道这是稳定/可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udayan、您好!

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    小信号阶跃响应和频率响应表明电路不稳定、遗憾的是:

    e2e.ti.com/.../udayan_5F00_rhs3091.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udayan、您好!

    除了 Kai 的建议和仿真之外、您还可以找到有关如何考虑稳定性和使用 SPICE 软件进行仿真的 TI 资源: https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction

    整个 TI 高精度实验室系列包含大量内容、可帮助提高某个领域的知识水平。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行了一个 Tina TI 仿真。 正如我在帖子中所说的、信号的输入信号不超过10kHz。 您使用的是100MHz。 当我进行仿真时、我获得稳定的输出、波特图分析也显示出稳定的行为。 此分析是否可靠? 是否有任何理由不继续构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Udayan、您好!

    50MHz 方波仅用于更好地可视化不稳定性。

    频率响应在大约740MHz 时呈现出一个巨大的峰值。 即使您的信号带宽较低、该电路也很可能在此频率下振荡。 为什么? 电路中不可避免的噪声来自 OPAMP、电阻器和电源电压、足以刺激启动振荡、即使所需信号不包含740MHz 的频率。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Kai、在 THS3091这样的 CFA 上、您需要首先将射频设置得足够高以实现稳定性、这里的1k 欧姆射频和10k 欧姆输入看起来不错-您确实想知道为什么在如此低的速度下将这种器件用于衰减器、但它可以工作、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、当然、更改电路或查找替代电路将是下一步...

    Kai