This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:INA350ABSIDDFR

Guru**** 2580205 points
Other Parts Discussed in Thread: INA350, INA332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1119961/ina350-ina350absiddfr

器件型号:INA350
主题中讨论的其他器件: INA332

INA350 在 Analog Engineer's Calculator ,How to add a new model in Calculator?中找不到相应的模型

在我们的应用中、当使用 ina350放大 UV 低电平小信号时、在消除共模后没有有效的差分模式输出。

基准电路如下所示

此外、该交流耦合电路是否需要进行输入偏置电路环路设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有一些问题:  

    1.您在下拉菜单中看到 INA350了吗?  

    如果没有、您能否共享当前正在运行的版本? 位于左侧栏的"链接"中。  

    2.  

    [~ userid="344013" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-foruments/1119961/ina350-ina350absiddfr"]在我们的应用中、当使用 ina350放大 UV 电平小信号时、取消共模后没有有效的差分模式输出。

    这是问题吗?  

    3.  

    [~ userid="344013" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1119961/ina350-ina350absiddfr"]此交流耦合电路是否需要进行输入偏置电路环路设计

    我不确定您的意思是什么...您是否尝试测量 INA 上的输入偏置电流? 您可以用其他的话说这一点吗?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunm、

    您尚未将 INA350的"REF"引脚以欧姆方式连接到合适的电位? 请参阅数据表的第9.1.1节。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨卡罗莱纳州 μ A

    1在下拉菜单中找不到 INA350。版本是最新安装的1.60。

    2本应用的参考电路为INA332 P13,配合其他类型的仪表放大器,测试成功

    3是否需要为该交流耦合电路设计输入偏置电路?请参见数据表的第节。9.1.2 μ A

    有关偏置电流环路的更多信息,请发送给我们以供参考 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、此参考电平由其他电压为2.5V 的运算放大器提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunm、

    [~ userid="344013" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1119961/ina350-ina350absiddfr/4152685#4152685"]是否需要为此交流耦合电路设计输入偏置电路?

    这取决于您的输入信号、我们不知道这些信号。 如果它们接近0V、则电路将不工作。 请参阅数据表的图7-53和7-57。 然后、您可能需要将共模输入电压转换为中间电源、如电路中所示。

    但是、当您的输入信号完全处于指定的共模输入电压范围内时、您可以通过连接交流耦合电容 C10和 C15将它们直接连接到 INA350的输入。

    您是否可以忽略两个10M 电阻器 R14和 R15、也取决于您的输入信号、我们不知道这些信号。 如果输入偏置电流已经有一条路径用于信号接地、那么您可以省略10M 电阻器。

    那么、简而言之、您的输入信号"Port_ino"和"Port_ino"是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Kai 的好评论之外、  

    您是否为模拟工程师计算器选中了"autoupdate"复选框?  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择此选项。打开计算器时会出现版本更新提示

    但是、从官方网站下载并安装最新软件后、仍会出现版本更新提示

    同时、找不到 ina350模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我发现了一个与艺术不同的主题、即程序的创建者、还有一个工程师遇到了同样的问题。  

    请尝试 Art 建议的解决方法,并告诉我它是否适合您:)  

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1082106/analogue-engineers-calculator?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ANALOGUE-ENGINEER-CALC#

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州