主题中讨论的其他器件: INA332
INA350 在 Analog Engineer's Calculator ,How to add a new model in Calculator?中找不到相应的模型
在我们的应用中、当使用 ina350放大 UV 低电平小信号时、在消除共模后没有有效的差分模式输出。
基准电路如下所示
此外、该交流耦合电路是否需要进行输入偏置电路环路设计
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
INA350 在 Analog Engineer's Calculator ,How to add a new model in Calculator?中找不到相应的模型
在我们的应用中、当使用 ina350放大 UV 低电平小信号时、在消除共模后没有有效的差分模式输出。
基准电路如下所示
此外、该交流耦合电路是否需要进行输入偏置电路环路设计
您好!
我有一些问题:
1.您在下拉菜单中看到 INA350了吗?
如果没有、您能否共享当前正在运行的版本? 位于左侧栏的"链接"中。
2.
[~ userid="344013" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-foruments/1119961/ina350-ina350absiddfr"]在我们的应用中、当使用 ina350放大 UV 电平小信号时、取消共模后没有有效的差分模式输出。这是问题吗?
3.
[~ userid="344013" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1119961/ina350-ina350absiddfr"]此交流耦合电路是否需要进行输入偏置电路环路设计我不确定您的意思是什么...您是否尝试测量 INA 上的输入偏置电流? 您可以用其他的话说这一点吗?
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州
您好、Sunm、
[~ userid="344013" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1119961/ina350-ina350absiddfr/4152685#4152685"]是否需要为此交流耦合电路设计输入偏置电路?这取决于您的输入信号、我们不知道这些信号。 如果它们接近0V、则电路将不工作。 请参阅数据表的图7-53和7-57。 然后、您可能需要将共模输入电压转换为中间电源、如电路中所示。
但是、当您的输入信号完全处于指定的共模输入电压范围内时、您可以通过连接交流耦合电容 C10和 C15将它们直接连接到 INA350的输入。
您是否可以忽略两个10M 电阻器 R14和 R15、也取决于您的输入信号、我们不知道这些信号。 如果输入偏置电流已经有一条路径用于信号接地、那么您可以省略10M 电阻器。
那么、简而言之、您的输入信号"Port_ino"和"Port_ino"是什么?
Kai
您好!
我发现了一个与艺术不同的主题、即程序的创建者、还有一个工程师遇到了同样的问题。
请尝试 Art 建议的解决方法,并告诉我它是否适合您:)
祝你一切顺利、
卡罗莱纳州