This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859-EP:OPA3S2859-EP

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118996/opa3s2859-ep-opa3s2859-ep

器件型号:OPA3S2859-EP
主题中讨论的其他器件:OPA3S2859TINA-TI

您好!

我已经根据参考设计构建了电路板。 10k、100k 分支正常工作、但1k 分支在80MHz 时振荡。  

如果我输入500kHz 电流、我有该信号

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    您参考的是哪种"参考设计"? 或者、您是指数据表图9-1中所示的"测试电路"吗? 如果您的电路与该电路不同、请显示一个原理图。

    请记住、只有当光电探测器具有与测试电路中给出的探测器电容相同的情况下、该电路才会正常工作(稳定!)。 如果检测器电容不同、则可能需要调整反馈路径中相位超前电容提供的相位超前补偿。

    另外请记住、不得将示波器探针直接连接到 OPAMP 的任何引脚。 这可能会导致不稳定并导致振荡。  始终使用合适的隔离电阻器。 测试电路具有169R 和71R5电阻器、可提供50R 串联端接阻抗、以匹配50R 电缆。 因此、在这两个电阻器的连接点连接一根50R 电缆。 这两个电阻器右侧的50R 电阻器表示为示波器的50R 输入阻抗。 以这种方式连接50R 时、无需隔离电阻器。

    并详细介绍您的光电探测器。 它离 OPAMP 有多远? 是否涉及布线?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的支持! 我实际上在同一个原理图中构建了两个板。 第一个使用0806器件没有振荡、第二个使用0402的器件有振荡。 我们将该芯片用作 TIA、原理图就在这里。 即使没有连接任何器件、也会发生振荡。 如果与布局相关的振荡、我仍然需要找到修复方法。 电压和电压  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou263/sbou263.pdf?ts=1658187302915

     有关于最高限额的规定。 它们  是否用于降低较高频率下的增益?  

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    在没有任何相位超前补偿的情况下运行 OPA3S2859是不明智的。 这会导致不稳定和振荡。

    为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../vadim_5F00_opa3s2859.TSC

    C2从0pF 跃升至0.7pF。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TINA 不显示使用电流瞬态分析设置构建的振荡

    是否有办法在仿真中设置最大时间阶跃、以便它可以建立振荡。现在、该部件像振荡器一样振荡、在输入端没有连接

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

     TINA-TI 中的分析参数位于 Analysis (分析)选项卡-> Set Analysis Parameters (设置分析参数)(或 Ctrl + Alt + p)下。  

     电路板布局是否相同? 如果是、那么您提到具有 806个器件的电路板没有振荡、但 具有0402 的第二个电路板确实会出现振荡、那么这似乎表明需要反馈电容。 如果没有焊盘、您是否能够在组件顶部焊接大约0.7pF 的焊料?  

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    通常、您需要在仿真中使用激励来显示不稳定性。 合适的激励包含从最低到最高的所有频率、以便能够引起不稳定的响应。 因此、您需要一个用于激励的宽带信号、例如尖锐边缘。 这就是我在第一次仿真中使用方波信号的原因。 但您可以在其他位置提供激励、例如在 OPA3S2859的"IN+"输入端、请参阅下文。 有时甚至可以在电压引脚上应用激励。

    棕色曲线的长振铃清楚地表明了电路的不稳定性。 在稳定的电路中、您永远不会看到如此长的振铃。

    为了强制持续振荡、增加一些负载电容可能会达到以下目的:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sima 和 Kai:

    我将尝试使用大写字母。 在 SPICE 中、具有小时间步长的计算噪声有助于在仿真中构建振荡、但您的方法也会起作用。

    感谢您的支持!

    Vadim