主题中讨论的其他器件:OPA3S2859、 TINA-TI
您好!
我已经根据参考设计构建了电路板。 10k、100k 分支正常工作、但1k 分支在80MHz 时振荡。

如果我输入500kHz 电流、我有该信号

谢谢 Vadim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经根据参考设计构建了电路板。 10k、100k 分支正常工作、但1k 分支在80MHz 时振荡。

如果我输入500kHz 电流、我有该信号

谢谢 Vadim
您好 Vadim、
您参考的是哪种"参考设计"? 或者、您是指数据表图9-1中所示的"测试电路"吗? 如果您的电路与该电路不同、请显示一个原理图。
请记住、只有当光电探测器具有与测试电路中给出的探测器电容相同的情况下、该电路才会正常工作(稳定!)。 如果检测器电容不同、则可能需要调整反馈路径中相位超前电容提供的相位超前补偿。
另外请记住、不得将示波器探针直接连接到 OPAMP 的任何引脚。 这可能会导致不稳定并导致振荡。 始终使用合适的隔离电阻器。 测试电路具有169R 和71R5电阻器、可提供50R 串联端接阻抗、以匹配50R 电缆。 因此、在这两个电阻器的连接点连接一根50R 电缆。 这两个电阻器右侧的50R 电阻器表示为示波器的50R 输入阻抗。 以这种方式连接50R 时、无需隔离电阻器。
并详细介绍您的光电探测器。 它离 OPAMP 有多远? 是否涉及布线?
Kai
尊敬的 Kai:
感谢您的支持! 我实际上在同一个原理图中构建了两个板。 第一个使用0806器件没有振荡、第二个使用0402的器件有振荡。 我们将该芯片用作 TIA、原理图就在这里。 即使没有连接任何器件、也会发生振荡。 如果与布局相关的振荡、我仍然需要找到修复方法。 电压和电压
https://www.ti.com/lit/ug/sbou263/sbou263.pdf?ts=1658187302915
有关于最高限额的规定。 它们 是否用于降低较高频率下的增益?

谢谢 Vadim
您好 Vadim、
在没有任何相位超前补偿的情况下运行 OPA3S2859是不明智的。 这会导致不稳定和振荡。
为什么不运行 TINA-TI 仿真?

e2e.ti.com/.../vadim_5F00_opa3s2859.TSC
C2从0pF 跃升至0.7pF。
Kai
您好 Vadim、
TINA-TI 中的分析参数位于 Analysis (分析)选项卡-> Set Analysis Parameters (设置分析参数)(或 Ctrl + Alt + p)下。
电路板布局是否相同? 如果是、那么您提到具有 806个器件的电路板没有振荡、但 具有0402 的第二个电路板确实会出现振荡、那么这似乎表明需要反馈电容。 如果没有焊盘、您是否能够在组件顶部焊接大约0.7pF 的焊料?
谢谢、
Sima
您好 Vadim、
通常、您需要在仿真中使用激励来显示不稳定性。 合适的激励包含从最低到最高的所有频率、以便能够引起不稳定的响应。 因此、您需要一个用于激励的宽带信号、例如尖锐边缘。 这就是我在第一次仿真中使用方波信号的原因。 但您可以在其他位置提供激励、例如在 OPA3S2859的"IN+"输入端、请参阅下文。 有时甚至可以在电压引脚上应用激励。

棕色曲线的长振铃清楚地表明了电路的不稳定性。 在稳定的电路中、您永远不会看到如此长的振铃。
为了强制持续振荡、增加一些负载电容可能会达到以下目的:

Kai