主题中讨论的其他器件: TINA-TI、 INA240
大家好、团队、
我们运行 INA240-Q1是一款双向电流感应放大器、并连接了 VS - 3.3V;REF1 -GND 和 REF2 -3.3V 电源。
您能否提供有关 INA240-Q1的信息。
#)。 正常情况(无电流)下 INA240-Q1的输出电压是多少? => 输出电压是否为1.65V ?
#)。 INA240-Q1 发生故障时、INA240-Q1的输出电压是多少?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
我们运行 INA240-Q1是一款双向电流感应放大器、并连接了 VS - 3.3V;REF1 -GND 和 REF2 -3.3V 电源。
您能否提供有关 INA240-Q1的信息。
#)。 正常情况(无电流)下 INA240-Q1的输出电压是多少? => 输出电压是否为1.65V ?
#)。 INA240-Q1 发生故障时、INA240-Q1的输出电压是多少?
您好、Giridhar、
第8.4.3.2节回答您的问题。
如果您不清楚、为什么不运行 TINA-TI 仿真?
e2e.ti.com/.../giridhar_5F00_ina240.TSC
您说什么是"失败"?
Kai
您好、Giridhar、
[引用 userid="527729" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1118773/ina240-Q1-What-is-out-output-voltage-of -ina240-Q1/4146822#4146822"]在 INA240A1/INIC 内部发生故障时 INA240A1的输出电压是多少?](引用 INA240A1)不完全确定您的意思。 INA240没有在特定故障条件下生成定义的输出电压的内部诊断例程、如果这是您的意思。
Kai
您好、Giridhar、
[引用 userid="527729" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1118773/ina240-Q1-the-the-out-the-output-voltage-of -ina240-Q1/4146927#4146927"]当时、如果 INA240内部发生故障(短路/短路/电压损坏)、则 应引用1.65V/3.3V 或其他输出电压。]我觉得你的问题很奇怪。 根据损坏类型、您可以看到 INA240输出端施加到芯片的任何电压和所有中间电压。 在不知道您的应用可能会发生何种损坏的情况下、我如何回答此问题?
Kai
您好、Giridhar、
如果 INA240内部发生故障(短路/损坏)、则应预期接地和电源之间的任何电压、即1.65V、3.3V、0V 或任何其他电压。 它不是确定性的。 功能安全 文档的表5给出了故障模式的粗略统计分布。
此致、Guang