This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:INA240-Q1的输出电压是多少?

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240-Q1, TINA-TI, INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1118773/ina240-q1-what-is-the-output-voltage-of-ina240-q1

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TIINA240

大家好、团队、

我们运行 INA240-Q1是一款双向电流感应放大器、并连接了 VS - 3.3V;REF1 -GND 和 REF2 -3.3V 电源。

您能否提供有关 INA240-Q1的信息。

#)。 正常情况(无电流)下 INA240-Q1的输出电压是多少? => 输出电压是否为1.65V ?

#)。 INA240-Q1 发生故障时、INA240-Q1的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giridhar、

    第8.4.3.2节回答您的问题。

    如果您不清楚、为什么不运行 TINA-TI 仿真?

    e2e.ti.com/.../giridhar_5F00_ina240.TSC

    您说什么是"失败"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提供信息。

    根据我的理解、在正常条件下、INA 240A1提供1.65V 电压(如果没有电流流过或检测电阻器上没有压降=> Vout =(Vref1- Vref2)/2)。

    INA240A1 IC 故障条件下(IC 内部存在任何问题)、INA240A1的输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giridhar、

    [引用 userid="527729" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1118773/ina240-Q1-What-is-out-output-voltage-of -ina240-Q1/4146822#4146822"]在 INA240A1/INIC 内部发生故障时 INA240A1的输出电压是多少?](引用 INA240A1)

    不完全确定您的意思。 INA240没有在特定故障条件下生成定义的输出电压的内部诊断例程、如果这是您的意思。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在无电流条件下、我希望 INA240A1输出为1.65V。

    此时、如果 INA240内部发生故障(短路/损坏)、那么我是否应该期望该 IC 的输出 为1.65V 或3.3V 或0V 或任何其他电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giridhar、

    [引用 userid="527729" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forum/1118773/ina240-Q1-the-the-out-the-output-voltage-of -ina240-Q1/4146927#4146927"]当时、如果 INA240内部发生故障(短路/短路/电压损坏)、则 应引用1.65V/3.3V 或其他输出电压。]

    我觉得你的问题很奇怪。 根据损坏类型、您可以看到 INA240输出端施加到芯片的任何电压和所有中间电压。 在不知道您的应用可能会发生何种损坏的情况下、我如何回答此问题?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giridhar、

    如果 INA240内部发生故障(短路/损坏)、则应预期接地和电源之间的任何电压、即1.65V、3.3V、0V 或任何其他电压。 它不是确定性的。 功能安全 文档的表5给出了故障模式的粗略统计分布

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Zhou:

    感谢您的支持和信息。

    功能安全文档有助于进一步了解 INA240。