This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258:LM258 VI 引脚短接至 GND

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1117808/lm258-lm258-vi-pins-shorted-to-gnd

器件型号:LM258

尊敬的 TI 团队:

我的客户在产品中使用 LM258作为比较器、以比较同相输入信号输出与反相输入基准电压 LREF (VCC 上的电源电压为10.6V)。 该产品已批量发货260、000件。 最近、出现了28件故障产品。 具体的问题是 LM258的 PIN2和 PIN3短接至 GND。 客户通过拆下芯片并测量阻抗来确认问题。 下面是原理图和信号波形。 请帮助检查原理图中是否存在设计问题。 顺便说一下、您是否处理过类似的故障案例? 您能否提供解决方案或帮助进行故障分析? 谢谢!

      

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rogers、

    通常情况下、输入端接地短路的原因是 EOS 或 ESD。 LREF 是连接到连接器还是离开电路板的某个位置? 这看起来是 EOS/ESD 最可能的路径。

    此外、我们不建议将运算放大器保持浮动。 如果您不使用其他运算放大器、建议将其连接为缓冲器、并将输入连接到共模电压范围内的电位。 LM258 CMVR 包括接地端、因此我们建议通过10k 电阻器将其接地、以避免接地反弹 EOS。

    我们没有看到 LM258有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry,

    感谢您的回复。 关于 EOS/ESD 问题、TI 能不能帮助客户分析发生故障的 IC 进行确认? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rogers、

    这不是正常的比较器电路。 R43、C17和 C22通常不会出现在真正的比较器电路中:

    请注意、C17正在杀死 LM258! 看看当 LM258的输出切换为低电平时会发生什么情况:

    e2e.ti.com/.../rogers_5F00_lm258.TSC

    LM258的输入变为负值、C17已存储足够的能量来破坏 LM258的输入级。

    移除 R43、C17和 C22、或者如 Jerry 已经提到的那样、至少直接在 LM258的输入端添加一个限流电阻器。

    也会增加限流电阻器 R45。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogers、

    TI 将提供的分析的第一步是曲线轨迹、以确认是否存在 EOS 损坏、客户可以更快地执行此检查。 这将简单地确认 EOS 损坏。

    返回过程的第一步是验证应用程序是否正确。 由于应用已经被证明易受 EOS 的影响、接下来的操作是校正应用。

    最棒的
    Jerry