Other Parts Discussed in Thread: DUAL-DIYAMP-EVM, TLV9062, TINA-TI
主题中讨论的其他器件:DUAL-DIYAMP-EVM、 TINA-TI
大家好、
我的一位客户正在 使用逆变器放大器类型评估 TLV9062 (图11。 TI OPAMP 评估板 DUAL-DIYAMP-EVM 的反相放大器原理图。
https://www.ti.com/jp/lit/ug/sbou193/sbou193.pdf
请问您能给我回复一下吗?
它们使用以下参数进行评估。
R1/6=开路、C4/7=33nF、R3/8=3.9k Ω、C3/6=22pF、R2/7=390k Ω、 R4/9=560k Ω、R5/10=560k Ω、C5/8=100nF、C1/2=100nF
此外、每个端子电压低于。
V+=2.2V、V-=GND=0V。
REFA/B=2.2V 时、由与 V+电源分离的电源供电、
在这些条件下、它们采用了增益频率特性。 因此 、当 C5/8上安装了100nF 时、特性几乎与 TINA-TI 仿真结果相同。
但是、当从 C5/8中移除100nF 时、超过5kHz 的增益会低于 TINA TI 仿真结果。
下面是一个问题。
问题1. 您认为原因是什么?
问题2. C5/8是必需部件吗?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya。