This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:OPAMP 评估板的 C5/8是必需部件吗?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: DUAL-DIYAMP-EVM, TLV9062, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1114091/tlv9062-are-c5-8-of-opamp-evaluation-board-mandatory-parts

器件型号:TLV9062
主题中讨论的其他器件:DUAL-DIYAMP-EVMTINA-TI

大家好、

我的一位客户正在 使用逆变器放大器类型评估 TLV9062 (图11。 TI OPAMP 评估板 DUAL-DIYAMP-EVM 的反相放大器原理图。

https://www.ti.com/jp/lit/ug/sbou193/sbou193.pdf

请问您能给我回复一下吗?

它们使用以下参数进行评估。
R1/6=开路、C4/7=33nF、R3/8=3.9k Ω、C3/6=22pF、R2/7=390k Ω、 R4/9=560k Ω、R5/10=560k Ω、C5/8=100nF、C1/2=100nF

此外、每个端子电压低于。
V+=2.2V、V-=GND=0V。

REFA/B=2.2V 时、由与 V+电源分离的电源供电、

在这些条件下、它们采用了增益频率特性。 因此  、当 C5/8上安装了100nF 时、特性几乎与 TINA-TI 仿真结果相同。
但是、当从 C5/8中移除100nF 时、超过5kHz 的增益会低于 TINA TI 仿真结果。

下面是一个问题。

问题1. 您认为原因是什么?

问题2. C5/8是必需部件吗?   

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、存在差异、但差异很小:

    e2e.ti.com/.../kazuya_5F00_tlv9062.TSC

    产生差异的原因是、当 C2发生变化时、OPAMP 的输入端会看到不同的杂散电容与信号接地端。 与此类似:

    这会影响频率响应和共模抑制。

    始终移除 C2是不明智的。 C2与 R3和 R4相结合、可实现良好的噪声滤波器。 请记住、OPAMP 正输入端的任何噪声(例如来自"V2")都将被该电路的噪声增益放大、该增益高达(390k/3k9 + 1) V/V = 101V/V 因此、减小 R3和 R4的值也是合理的。 请记住、它们还会产生称为"热噪声"或"约翰逊噪声"的噪声。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    是的、Kai 是正确 的、因为 C5 很适合 用作噪声滤波器。  

    在用户指南(https://www.ti.com/jp/lit/ug/sbou193/sbou193.pdf)的第9页上、也提到了这一点、如下所示。  

    此外、请注意、TINA-TI 等仿真模型基于"典型"规格、为方便客户使用而提供、但不能代替应执行的实际测试。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、Ashley、

    非常感谢您的回复、很抱歉我迟到了。

    客户监控了不带 C2电容器的 TLV9062 IN+端子的电压波形。
    然后、观察到振幅约为1mVp-p 且频率与放大器输出相同的正弦波。  
    (由于输入是5kHz 的正弦波、因此放大后的输出也是5kHz 的正弦波)。  

    您是否知道为什么在 IN+端子上生成正弦波?
    连接到 R3的 V2 (2.2V 电源)电压完全稳定、因为它由 V1的另一个电源供电、而大容量电容连接在 R3附近。

    此外、当 C2电容器连接到 IN+端子时、正弦波消失。

    是 TLV9062中的原因吗? TLV9062是否生成正弦波?

    请给我回复。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    请记住、TLV9062具有有限增益。 因此、它将需要一个小差分输入信号来使输出显示一个大信号。 该差分输入信号非常小、但不能为零。

    此外、输入之间有一个阻抗、主要是差分输入电容。 而小差分输入信号将导致小信号电流流经该差分输入电容。 该电流将导致560k 电阻器上的压降。 添加 C2将使该压降降至零。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的回复。

    我明白了。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。